Raspberry Pi道路标线系统:基础设施智能标线应用

概述

道路标线解决方案提供商在其作业卡车上安装了Seeed的reTerminal——一款Raspberry Pi驱动的HMI设备,用作中央控制单元。reTerminal通过以太网连接管理各类定制控制设备,实现涂料喷涂和线路标记的精确协调。设备采用紧凑的5英寸设计,简化安装流程,提升控制系统运行效率。该集成方案有效改进了道路标线施工质量,为道路基础设施安全提供有力保障。

关键信息

Seeed解决方案Raspberry Pi驱动的HMI reTerminal
行业:基础设施
应用:道路标线

挑战

客户需要利用Linux操作系统的灵活性来部署自主开发的HMI软件。虽然现有软件可以在Raspberry Pi设备上运行,但原有设备稳定性不足,难以满足实际应用需求。作为Seeed的长期合作伙伴,客户希望借助reTerminal的稳定性能提升整体系统可靠性。

解决方案

reTerminal通过以太网与卡车控制系统建立连接,实现与控制设备、传感器和执行器的数据交换。设备负责收集和处理控制系统数据,在HMI界面显示相关参数、状态信息和控制指示。操作员可通过本地网络输入和调整数值参数,向各控制设备发送指令和控制信号。系统支持对喷涂机、熔化器、输送机等设备进行启停控制和速度调节,确保道路标线作业顺利进行。

reTerminal配备的两个USB接口为初始设置提供便利。设备直接安装在道路标线卡车内,担任整个控制系统的核心控制单元。5英寸的紧凑尺寸恰好适配现有控制箱空间。搭载的Raspberry Pi CM4具备4GB RAM和16GB eMMC存储配置,完全满足系统运行需求。

该系统专门用于道路标线基础设施建设,在确保作业精度和效率方面发挥关键作用。reTerminal作为道路标线卡车的中央控制单元,实现涂料喷涂、线路标记等各项功能的精准协调控制。设备具备的状态显示和操作输入功能,显著提升了道路标线施工的整体效果和精确度。该集成方案有助于建设标记清晰、规范明确的道路基础设施,为驾驶员和行人提供更安全便利的出行环境。

Seeed Studio的Raspberry Pi生态系统

Seeed Studio自2013年以来一直为Raspberry Pi用户社区服务,并率先加入授权经销商和设计合作伙伴。自2021年第一版reTerminal以来,我们拥有包括reRouter、边缘控制器系列和今年的reTerminal DM在内的一系列产品,服务于创客、制造商、爱好者、学生、工程师、企业以及行业,满足每个需要Raspberry Pi的场景。

更多资源

此站点在 wpml.org 上注册为开发站点。切换到生产站点密钥 remove this banner