硬件: 搭载 NVIDIA Jetson Orin NX 模块的 reComputer J4012

案例提供方: Isarsoft

应用场景: 视频分析

行业: 基础设施管理与智能交通

部署地点:德国、美国

Isarsoft在机场部署了AI驱动的视频分析解决方案,确保机场持续运营并提升效率。该方案通过NVIDIA Jetson Orin NX边缘设备提供分析和推理支持,同时增强周边安全保障。

背景

机场是繁忙的交通枢纽,每天接待大量乘客。利用AI技术简化运营流程、提升客户体验并维护严格的安全标准至关重要。随着客流量持续增长,机场系统面临巨大运营压力,导致航班取消、延误以及行李处理问题频发。

传统的安全管理方法依赖运动传感器、雷达、热成像摄像头、门禁控制系统等技术手段,以及围栏和围墙等物理屏障检测入侵者。然而,机场规模庞大,部署和维护整套系统成本高昂,实施难度大。

挑战

Isarsoft积极参与协助机场运营商提升整体机场管理效率。目标是改善客户体验和周边保护。以下是识别出的一些挑战:

  • 视频流监控是一个主要挑战,目前需要大量人力资源,且耗时费力。实时和录制的视频数据量巨大,必须保持持续警惕确保安全。
  • 机场基础设施复杂,包含多个组件,需要密切监控。面对巨大的日常交通流量,必须建立数据收集和分析系统提升客户体验。有效管理延误、排队和潜在瓶颈,防止人群聚集和混乱局面同样重要。

解决方案

基于这些需求,Isarsoft推出了由NVIDIA Jetson Orin NX驱动的视频分析解决方案,为运营优化、流量规划和安全管理提供精确数据。

机场内部 – 提升管理效率

该数据驱动的管理系统能够在机场内外规划更短路线,节省时间并提升乘客便利性。

通过深入分析不同区域的使用情况和占用统计,可以优化机场基础设施扩建计划,确保即使在客流量增长时也能平稳运营。数据分析还能指导洗手间、休息区、餐厅和购物店的战略性布局,优化乘客体验,有效减少延误和排队。

历史数据记录支持更准确的决策制定,有效防止人群聚集、混乱和瓶颈的形成。

该系统还提供行李分析功能,缩短行李转盘的等待时间并识别放错位置的行李。通过Isarsoft的视频分析解决方案,机场可以实现更智能、更高效的运营环境。

有助于建立无混乱环境,显示机场内排队状态和可达区域

机场外部 – 持续安全管理

Isarsoft的解决方案为航空规划、优化和安全提供全面功能。其中一个显著特性是通过Object Flow应用实现的周边保护。系统能够识别和检测物体,测量体积和密度,并使用各种地图分析速度、轨迹和停留时间等关键性能指标(KPI)。在Object Flow应用中创建线条具有重要意义。用线条标记区域或区间能够触发后续流程和操作。用户可以简单地添加新线条,指定两个点确定长度,并调整方向精度。为线条命名和标记提供更好的定义。这是测量行人或车辆流量的有价值工具,支持深入分析和洞察获取。

基于线条创建的人员/车辆穿越检测

Isarsoft的实时视频分析软件Isarsoft Perception与Seeed Studio reComputer边缘AI设备的结合,为从现有安防摄像头获取商业智能开辟了可能性。

Oskar Haller | Isarsoft首席执行官

关于Isarsoft

Isarsoft是一家成立于2019年的慕尼黑公司,专门开发视频分析解决方案,以可靠性、用户友好界面和广泛的集成能力而闻名。通过Isarsoft,您可以将任何摄像头转变为智能传感器,能够执行各种任务,如乘客计数、监控转换率和测量城市交通。只需几次点击,您的摄像头就能提供实时且有价值的商业洞察。

Seeed NVIDIA Jetson生态系统

Seeed是NVIDIA合作伙伴网络中边缘AI的精英合作伙伴。在Seeed的NVIDIA Jetson生态系统页面探索更多载板、完整系统设备、定制服务、用例和开发工具。

加入我们,站在AI创新的前沿!利用前沿硬件和技术的力量,推动机器学习在各行业的实际部署。成为我们使命的一部分,为开发者和企业提供最佳的ML解决方案。查看我们的成功案例研究目录,发现更多边缘AI可能性!

迈出第一步,发送邮件至[email protected],成为这个激动人心旅程的一部分!

下载我们最新的Jetson目录,找到适合您的选择。如果您找不到现成的Jetson硬件解决方案满足需求,请查看我们的定制服务,并将新产品咨询提交至[email protected]进行评估。