Bauta使用reComputer J2021和Bauta传感器,在保护数据隐私的同时,为商业组织和地方部门提供边缘视频分析解决方案,帮助其深入了解目标群体偏好,制定精准的广告策略。

Seeed硬件: reComputer J2021,搭载NVIDIA Jetson Xavier NX模块

用例提供商: Bauta

应用场景: 隐私保护下的访客分析和人流统计

行业: 智慧城市

部署项目:德国、奥地利、瑞士

背景

如今,越来越多的公司、城市和市政当局希望通过智能数据分析,提前发现并预防安全问题。城市部门和公司需要分析城市访客流量,包括基本画像和位置信息,从而清楚了解商业场所的销售潜力,推广可持续的智慧城市概念,促进地方经济发展。然而,只有在充分保护所有访客数据隐私的前提下,这种分析才具有实际应用价值和伦理意义。

挑战

近年来,智能摄像头的普及引发了关于数据价值与隐私保护之间平衡的全球讨论。智能摄像头在数据捕获和分析方面具有巨大潜力,但其对隐私的影响同样不容忽视。零售商、户外广告商和公共城市部门需要通过分析访客流量和客户行为数据获得有价值的洞察,从而促进地方经济发展。需要强调的是,所有智能广告应用都必须在保护个人隐私的前提下进行。

解决方案

随着BAUTA等盲传感器的发展,可以实现数据价值与隐私保护的平衡。这些传感器不再”即时”处理图像,从而消除了第三方窃听的风险,保护了匿名性。相反,这些传感器以匿名方式持续感知环境,确保数据完全无法识别个人身份。因此,录像数据无法识别个人身份,但可以在专门训练的神经网络帮助下分析匿名信息。

该系统有两个基本组件:

  • Seeed reComputer J2021,搭载NVIDIA Jetson Xavier NX模块,帮助处理和分析来自移动人群的所有感知数据。指标包括性别、年龄分布、访客频率、停留时间、移动方向、交通分析/计数和车辆类别。所有信息点都可以完全匿名收集,并符合非常严格的数据保护法规《通用数据保护条例》(GDPR)。
  • Bauta传感器,将场景记录为不可识别的像素云。

平衡数据收集分析的潜在价值与隐私保护的伦理要求,对于创造可持续的未来至关重要。

为什么选择reComputer

Bauta选择与Seeed合作,使用搭载NVIDIA Jetson Xavier NX的reComputer J2021,特别采用符合Bauta特定组件和要求的J202载板。Seeed为Bauta提供了优质硬件、快速响应和有效的服务支持。

Seeed reComputer J2021 搭载NVIDIA Jetson Xavier NX模块,是一个功能强大且紧凑的智能边缘计算设备,为边缘带来高达21TOPS的AI性能。其高AI性能和丰富的I/O选项,包括USB 3.1端口(4个)、M.2 key E用于WIFI、M.2 Key M用于SSD、RTC、CAN、Raspberry Pi GPIO 40针,结合铝制外壳、散热风扇和预装JetPack系统,支持快速准确的视频分析。reComputer在不同行业的通用性使其成为希望提升视频分析能力的企业的理想解决方案。 

商业影响和结果

基于传感器数据,户外营销人员可以准确评估和定价广告空间的到达率(类似于在线广告),实现透明化运作。这提高了客户的付费意愿,因为成功的不确定性降低了。此外,基于收集的人口统计数据,广告可以更精准地面向目标群体。这提高了广告成功率。由于广告位置在高流量的城市节点分布良好,流量数据可以直接用于智慧城市项目。这样,城市可以在不投资自己的测量系统的情况下,了解任何给定时间的人员和车辆数量。

因此,它有助于推动(D)OOH的新商业模式:向客户推荐符合目标群体的位置,基于实际(目标群体)接触次数收费,或在每个活动结束时提供数据翔实的成功报告并采用特殊定价。这有助于建立创新生态系统,例如使用实时交通数据提供智能改道系统以减少拥堵和噪音的公司。此外,访客无需担心被监控系统暴露个人信息。所有数据都是匿名的,隐私保护的伦理考虑旨在创造可持续的未来。

关于Bauta

BAUTA是一家年轻的德国初创公司,由德国联邦经济部和巴登-符腾堡州资助。凭借其隐私设计理念,它在技术上解决了”创新vs数据保护”的利益冲突,为欧盟提供计算机视觉解决方案。Bauta致力于推广有效的解决方案,为创新提供独特的数据平台,支持年轻的初创企业和公司采用可持续成功的智慧城市概念,通过分析常规访客数据帮助促进地方经济发展。


Seeed NVIDIA Jetson生态系统

Seeed是 NVIDIA合作伙伴网络中边缘AI的精英合作伙伴。在 Seeed的 NVIDIA Jetson生态系统 页面上探索更多载板、完整系统设备、定制服务、用例和开发者工具。

与我们一起加入AI创新的前沿!利用尖端硬件和技术的力量,革命性地推进机器学习在各行业现实世界中的部署。成为我们使命的一部分,为开发者和企业提供最佳的ML解决方案。查看我们成功的案例研究目录,发现更多边缘AI可能性!

迈出第一步,发送邮件至 [email protected] ,成为这激动人心旅程的一部分! 

下载我们最新的Jetson目录,找到适合您的选择。如果您找不到现成的Jetson硬件解决方案,请查看我们的定制服务,并向[email protected]提交新产品咨询以供评估。