硬件: NVIDIA Jetson Xavier NX

应用: 跨摄像头多类别目标跟踪

行业: 智能交通

部署地点: 美国

城市交通管理面临着日益严峻的挑战,交通流量管理和道路安全保障成为了复杂的系统性问题。道路车辆数量爆发式增长,交通方式日趋多元化,传统交通监控系统已难以满足现实需求。在复杂的交通环境中,系统不仅需要实时精准识别各种类型的交通参与者,还必须能够在最复杂的场景中实现连续无缝的目标跟踪。

复杂交通路口的多种车辆

挑战

对各类车辆进行精准识别和分类本身就是一项技术难题,需要准确区分轿车、卡车、自行车和踏板车等不同类型。同时,行人的识别和轨迹监控也是系统必须解决的关键问题,这直接关系到交通安全。传统监控手段在准确性和实时性方面都存在不足,经常导致事故处理和交通调度出现延迟。

更大的挑战来自于如何有效协调分布在复杂道路网络中的多个智能摄像头的数据,这对系统集成和管理提出了极高要求。传统的人工监控方式不仅需要大量人力投入,还难以避免人为错误。更为关键的是,在高度动态的交通环境中要实现快速精准的连续目标跟踪,需要克服许多技术难题,包括大规模目标检测、目标间相互遮挡、摄像头畸变、复杂背景干扰、视角变化巨大、小目标识别和高速运动跟踪等问题。因此,业界迫切需要借助先进的计算机视觉技术来实现这些监控过程的智能化,构建能够在多摄像头协同下进行实时高精度检测和跟踪的系统。

解决方案

该系统是一套功能全面且性能强大的智能跟踪解决方案,专门针对各种复杂目标跟踪场景进行了优化设计,充分发挥了 NVIDIA Jetson Xavier NX 平台的计算优势。

系统首先构建了单类别单摄像头目标跟踪模块,作为同类别多目标连续跟踪的技术基础。该模块采用轻量化的HRNetV2-W18骨干网络架构,在保证高精度跟踪效果的同时显著提升了计算效率。在多类别检测方面,系统能够同时跟踪十种不同类型的目标,包括行人、自行车、小汽车、卡车、公交车和三轮车等,充分展现了其在复杂交通环境中处理多种目标类型的强大能力。

针对更为复杂的实际应用场景,安防监控系统通常需要实现跨多个摄像头的连续目标跟踪。然而,在不同摄像头视野之间切换或场景变化时,经常会出现目标跟丢问题。为了解决这一技术难题,系统开发了高效的跨摄像头跟踪算法。该算法以DeepSORT为核心,统合目标检测和ReID(重识别)模型的优势。通过将这些模块与轨迹融合算法的有机结合,系统在保持高性能运行的同时实现了精准的跟踪效果。不管是摄像头视角切换还是场景变化,系统都能稳定跟踪目标对象,确保跟踪精度和连续性。

查看我们的 wiki 了解如何在多摄像头间部署Jetson Xavier NX进行连续跟踪!


Seeed: NVIDIA Jetson生态合作伙伴

NVIDIA精英合作伙伴徽章

Seeed是 NVIDIA合作伙伴网络中边缘AI领域的精英合作伙伴。在 Seeed的 NVIDIA Jetson生态系统 页面探索更多载板、完整系统设备、定制服务、应用案例和开发工具。

Jetson生态系统产品

加入我们,站在AI创新的前沿!利用先进硬件和技术的力量,革新机器学习在各行业的实际部署。成为我们使命的一部分,为开发者和企业提供最佳的机器学习解决方案。查看我们的成功 案例研究目录 ,发现更多边缘AI可能性!

迈出第一步,发送邮件至 [email protected] ,成为这个激动人心旅程的一部分!

下载我们最新的 Jetson产品目录 ,找到最适合您的选择。如果您找不到现成的Jetson硬件解决方案,请查看我们的 定制服务,并向我们发送新产品咨询至 [email protected] 进行评估。