项目概述
来自美国的PhotoNodes与Seeed Studio的reTerminal合作,优化了活动摄影流程,提升摄影师工作效率,让参与者能够更便捷地获取和使用照片。该解决方案已在美国多个活动中成功应用,让参与者能够即时浏览和获取照片,而不仅仅是留在记忆中。
关键信息
Seeed解决方案:reTerminal
合作伙伴:PhotoNodes
行业:活动摄影
试点项目:美国
项目背景
摄影师在活动中非常忙碌,需要专注于捕捉精彩场景,不能错过任何亮点。对于一个活动而言,提供沉浸式体验至关重要,活动参与者能够在活动现场实时浏览、打印和分享他们喜爱的照片,以此保存珍贵回忆。
因此,需要一个能够在现场部署且易于操作的可靠解决方案,既不会分散摄影师的注意力,也无需额外增加人力。
挑战
软件服务系统应该能够轻松安装在这个服务器上,从硬件层面可以连接各种设备,如专业品质的相机和手机。
同样重要的是,摄影师无需深入的硬件和软件知识,即可快速上手使用并轻松维护,无需复杂的配置和设置。
考虑到摄影师和活动现场往往在不同的地方,过于笨重和庞大的工作室服务器不便携带到不同的活动场地,而且会在现场占用太多空间。
大多数常规服务器没有直接集成屏幕。而通过这个服务器,我们可以直接查看运行状态,轻松检索存储的内容。
基于这些考虑,reTerminal是理想的选择。作为开放的Raspberry Pi生态系统设备,我们能够在其上快速安装PhotoNodes软件。reTerminal还具备无线和蓝牙功能、HDMI接口,并配备HMI界面。此外,其体积小巧,重量仅285g,便于携带。
解决方案
PhotoNodes使用reTerminals作为现场活动(即婚礼、仪式、聚会等)的信息亭/打印服务器,摄影师拍摄的照片可在连接到reTerminal服务器的信息亭(通常是iPad)和打印机上查看和打印。照片还通过他们的Web应用解决方案在reTerminal和打印设备之间同步,在reTerminal上使用两个同时的wifi网络,一个连接到互联网,另一个用于信息亭设备的内部网络。
具体步骤是:
- 摄影师在活动中使用相机或移动设备拍照。
- 图像通过Wi-Fi连接同步到reTerminal。
- reTerminals作为打印服务器,将选定的图像发送到附近的iPad进行预览和打印。
- 客人然后可以拿到他们打印的照片作为活动的纪念品,并将其保存为珍贵的回忆。
为什么选择reTerminal
在现场活动中使用reTerminal作为信息亭/打印服务器有几个优势:
- 便利性:reTerminals紧凑便携,非常适合在空间有限的现场活动中使用。摄影师可以轻松在便利位置设置信息亭/打印服务器,让参与者快速轻松地访问他们的数字照片并打印。
- 速度:参与者无需长时间等待照片打印,reTerminal支持快速打印。这有助于保持队伍流动并改善参与者的整体体验。
- 可靠性:由于reTerminals的坚固设计,活动组织者可以确信reTerminal在任何苛刻环境下都是耐用和可靠的。
- 易于使用:reTerminals设计为用户友好且易于设置,具有触摸屏界面和直观控制。这使其成为需要在现场活动中快速轻松设置信息亭和打印服务器解决方案的摄影师的好选择。
- 多功能性:reTerminals可以作为独立设备使用或集成到更大的系统中,使其成为需要适应不同客户需求和要求的解决方案集成商的多功能选择。
- 成本效益:reTerminals价格实惠,使其成为任何规模项目的经济高效解决方案套件。
- 开源和社区驱动:由Raspberry Pi社区的强大支持支撑。
总的来说,在现场活动中使用reTerminals作为信息亭/打印服务器是改善参与者整体体验并简化摄影师照片打印流程的理想解决方案。
结果
通过PhotoNodes和Seeed reTerminal的这个解决方案,摄影师可以拥有一个经济高效、灵活且安全的活动照片打印解决方案。
活动摄影流程变得更快、更流畅,摄影师可以更专注于拍摄精彩照片,帮助参与者记录这些美好时刻。
而活动参与者可以在享受活动的同时,即时体验照片带来的乐趣,而不仅仅是将美好时刻留在记忆中。