概述
一家专门为制造商设计和开发基于深度学习技术检测系统的解决方案提供商将reTerminal DM部署为其AI视觉系统的人机交互界面。
该系统用于大规模生产过程中的模式制造和检测,特别专注于提高缺陷检测和装配验证的效率。它减少了人工检查相关的时间和错误率。该系统将来将扩展到更广泛的生产场景。
关键信息
Seeed解决方案:Raspberry Pi驱动的HMI reTerminal DM
行业:制造业 / AI检测
挑战
在制造业中,次品的出现是不可避免的,这会影响整体产品良率和出货效率。严重情况下,可能导致客户投诉并损害品牌声誉。
拥有一个稳定可靠的缺陷检测系统,能够高效准确地检测和分析产品缺陷,同时快速呈现检测结果,是所有生产车间和工厂必须面对的挑战。
我们的合作伙伴拥有高度成熟的缺陷检测系统和软件。他们目前正在寻找一个可靠的硬件提供商,能够与他们的缺陷检测软件无缝集成,并在生产线上长期稳定运行。这种合作关系旨在帮助客户工厂在其生产线上有效实施缺陷检测。
解决方案
Seeed Studio作为Raspberry Pi Ltd的官方设计合作伙伴,一直致力于Raspberry Pi边缘设备的研发和生产,着力连接创客和产业。
我们的合作伙伴选择了reTerminal DM,配备他们的AI检测摄像头并部署他们的深度学习算法。借助Raspberry Pi的开源平台,他们可以无缝集成专有软件。此外,ARM架构的低功耗优势使用户能够7×24小时稳定运行系统,同时在电力消耗成本上节省大量费用。
作为工业级人机交互界面,reTerminal DM的坚固设计和多种工业接口使其非常适合各种产品和工厂环境。这帮助合作伙伴降低了许多选型成本,并解决了时间和机会成本的问题。
更多资源
Seeed Studio还为计算机视觉主题开发了一系列wiki,通过在我们的Raspberry Pi驱动HMI reTerminal(reTerminal DM的变体)上部署OpenCV(开源计算机视觉库),例如人脸检测、物体检测和颜色检测,指导您了解Raspberry Pi和计算机视觉的强大功能。
Seeed Studio的Raspberry Pi生态系统
Seeed Studio自2013年以来一直为Raspberry Pi用户社区服务,并率先加入授权经销商和设计合作伙伴。自2021年第一版reTerminal以来,我们拥有包括reRouter、边缘控制器系列和今年的reTerminal DM在内的一系列产品,服务于创客、制造商、爱好者、学生、工程师、企业以及行业,满足每个需要Raspberry Pi的场景。
更多资源
- 在Seeed Raspberry Pi页面探索更多产品、完整系统设备、定制服务和应用案例。
- 下载我们的最新Raspberry Pi成功案例手册,了解Seeed和Seeed的Raspberry Pi驱动产品和解决方案如何帮助应对现实世界的挑战。与我们的团队分享您的想法和故事,联系邮箱:[email protected]。
- 深入了解我们的Raspberry Pi wiki页面开始您的项目。
- 下载我们的最新产品目录找到适合您需求的产品。
- 想要讨论更多定制可能性,请查看我们的定制服务,并将您的咨询提交至[email protected]进行深入讨论和评估。