硬件:适用于Jetson Nano模块的reComputer J101载板

用例提供商:Autilent

应用场景:驾驶员监测

应用行业:交通运输与车队管理

Autilent利用人工智能提供智慧出行解决方案,通过专门设计的双摄像头设备降低道路事故风险。该设备由NVIDIA Jetson Nano配合兼容的reComputer J101载板驱动。整个解决方案通过识别每个驾驶员的薄弱环节并针对车厢内外的特定问题进行改善,从而改善驾驶行为,显著提升车队管理的运营效率。

背景

每年,道路运输行业都承受着巨大的损失,无论是在经济上还是在生命方面。由于驾驶员疲劳、困倦和分心造成的事故,损失是惊人的。这些事故导致车辆报废、延误,以及整个行业声誉受损。为了解决这一紧迫问题,必须实施严格的法规和全面的驾驶员培训计划,以减轻与道路运输相关的风险并保护企业声誉。

挑战

为了解决这一迫切需求,Autilent开始了一项革命化道路安全的使命。利用先进的人工智能能力,Autilent旨在检测车内外的高风险情况以增强安全措施。在车厢内,始终检查驾驶员状态以避免高风险分心行为非常重要。至于车外,为驾驶员提供风险预测而不是传统的自主判断非常关键。

同时,当公司运营车队时,实施综合管理系统至关重要,该系统提供车辆和驾驶员的详细信息和实时更新。这使得能够有效监控车队运营,包括管理和评估驾驶员对法规的遵守情况,并最小化违法活动事件。

部署在前挡风玻璃上带摄像头的设备

解决方案

Autilent交付了双摄像头设备,用于检测车厢内的驾驶员状态和道路视角以检查周围情况,由兼容reComputer J101载板的NVIDIA Jetson Nano模块驱动。每辆车一个盒子,部署在前挡风玻璃。通过强大的深度学习算法结合人脸检测和物体检测等检测模型,Autilent在Jetson Nano强大处理能力的全面支持下,成功实现了对驾驶行为、道路状况和潜在危险的快速精确分析。他们还提供了一个集成平台,具有详细分析功能和用户友好的体验:

  • 您可以检查车队管理的实时位置
  • 注册/授权驾驶员可以通过人脸检测登录到绑定车辆然后开始驾驶。如果他/她未经授权,系统将检测到异常操作并标记
  • 一旦检测到驾驶员的异常行为,如分心、通过驾驶接听电话或昏昏欲睡,仪表板将统计所有分心/昏昏欲睡的时间
  • 您始终可以查看每辆车的报告,包括行驶距离、最新位置、最后驾驶员、车辆信息和最新在线时间。
  • 还有另一个称为驾驶员报告的选项,从这里您可以看到特定时间段内每个授权驾驶员的状态信息,包括分心次数、昏昏欲睡次数、总驾驶距离和时间、平均距离和时间
车队管理平台演示

业务影响/成果

通过使用搭载Jetson Nano模块的reComputer J101载板,Autilent能够利用其强大的处理能力和低功耗来更高效地处理数据,从而实现对驾驶行为、道路状况和潜在危险的更快更精确分析。这反过来显著减少了由人为错误造成的事故,提高了驾驶员和乘客的安全性。此外,使用reComputer J101有助于最小化成本并简化运营,使Autilent能够以合理的价格向道路运输行业的企业提供创新解决方案。

“作为Autilent的拥有者,我很自豪能与Seeed Studio合作创建我们前沿的J101 recomputer,它作为我们AI驱动的行车记录仪的可靠且经济实惠的边缘计算单元。凭借Seeed Studio的专业工程和对质量的奉献,我们已能够创建一个不仅经济实惠而且符合我们高可靠性和性能标准的产品。我们很兴奋继续这一合作伙伴关系,为我们的客户提供他们可以信赖的顶级产品。”

Autilent联合创始人Syed Saad Farooq如是说

边缘设备通过识别每个驾驶员的薄弱环节并针对特定问题来帮助改善驾驶行为。通过这项技术,您可以防止数千起事故的发生,从而节省高达10亿美元,每预防770起事故可以拯救1,500+生命。

关于Autilent

Autilent是一家前沿初创公司,旨在革命化车队管理和驾驶员监控行业。总部位于沙特阿拉伯,Autilent为客户提供定制的硬件和软件解决方案,将驾驶员监控、ADAS(先进驾驶辅助系统)和车队管理结合到单一产品中,使其成为该地区唯一提供如此全面且可定制解决方案的公司。他们的AI算法基于区域数据进行训练,与竞争对手相比提供卓越的准确性,他们还提供驾驶员验证和数据驱动的车队管理系统。Autilent的目标市场是中东,从沙特阿拉伯开始,该国已经在2030愿景倡议中显示出对这些类型技术的兴趣。该公司已获得知名投资者的投资,并准备在未来几年实现快速增长。

Seeed NVIDIA Jetson生态系统

Seeed是NVIDIA合作伙伴网络中边缘AI领域的精英合作伙伴。在Seeed的NVIDIA Jetson生态系统页面上探索更多载板、完整系统设备、定制服务、用例和开发工具。

加入我们,站在AI创新的前沿!利用前沿硬件和技术的力量,革命化机器学习在现实世界中跨行业的部署。成为我们使命的一部分,为开发者和企业提供最佳的ML解决方案。查看我们成功的案例研究目录,发现更多边缘AI可能性!

迈出第一步,发送邮件至[email protected]成为这一激动人心旅程的一部分!

下载我们最新的Jetson目录找到适合您的选项。如果您找不到现成的Jetson硬件解决方案来满足您的需求,请查看我们的定制服务,并将新产品查询提交至[email protected]进行评估。