项目名称:莱芜热带水果种植项目
部署地点:中国莱芜
目标行业:温室农业
项目合作伙伴:
脱贫攻坚一直是中国国家发展规划的重点工作。随着农村改革深入推进,国家扶贫战略从”救济型”向”开发型”模式转变(Liu et al, 2018)。国家鼓励农村农民种植经济价值更高的水果或作物,增加收入、改善生活条件。
但中国幅员辽阔,各地气候条件差异巨大,限制了某些农作物的种植范围。从地理角度看,中国南方属于热带和亚热带地区,而北方属于温带地区(图1)(Top China Travel, n.d.)。

图1. 中国南北气候区划(Top Asia Tour, n.d.)
中国南方炎热潮湿的气候十分适合种植莲雾、荔枝、芒果、火龙果、菠萝蜜、山竹、榴莲和柠檬等热带水果。相比传统的冬小麦和玉米种植,热带水果种植为农民带来更高的经济回报。随着旅游业的快速发展,这种经济优势更加明显(Baidu, n.d.)。
另一方面,热带水果在北方市场日益受到消费者青睐,但价格相对较高。这主要由于长距离运输带来的成本增加,也在一定程度上反映了南北农民在种植收益上的差距。
深入分析这些高昂价格的成因,主要集中在运输、储存等物流环节的额外成本。热带水果从产地到北方消费者餐桌,运输过程中的损耗、碳排放等问题日益凸显。这种耗时、费力、昂贵且不可持续的供应模式,正面临着新的市场挑战。
与此同时,消费者对可持续生活方式的追求愈发强烈,他们更青睐本地种植、简单加工的新鲜食品(Gracia & Gómez, 2020)。基于这种市场需求转变,北方农民开始运用现代农业技术探索可持续发展之路,”南果北种”成为全国性趋势。
挑战是什么?
如何在中国北方种植热带水果并最小化整体管理成本?
项目内容是什么?
2019年4月,为支持”南果北种”的实践探索,北京农业物联网(IoT)系统集成商克柏智慧邀请我们参与首个试点项目——莱芜热带水果种植项目。项目选址山东省莱芜,这里的农民对在克柏智慧农业产业园的AI和IoT温室中尝试热带水果种植充满热情(图2)。
为了实现精准的环境监控,我们在产业园温室内部署了SenseCAP传感器和中央网关,持续收集农业环境数据。这些数据为农业专家评估精准农业和智慧农业技术提供了可靠支持,最终惠及当地农民。
图2. 莱芜克柏智慧农业产业园温室
我们的合作伙伴克柏智慧专注于为农民和农业企业提供定制化IoT解决方案,服务范围涵盖露天种植和设施农业(Ellis, 2021)。十多年来,克柏智慧持续研发智能、高性能、低成本的IoT系统和数据处理应用(图3)。其农业IoT解决方案已推广至30多个国家,在高效生产技术方面表现突出。农产品质量追溯、污染防控以及防灾减灾是其核心技术优势。
图3. 克柏智慧农业IoT解决方案(克柏智慧, n.d.)
莱芜克柏智慧农业产业园作为克柏智慧打造的大型温室基地,运用IoT和大数据技术精准调控土壤、温度、湿度等环境参数,为热带和亚热带水果创造适宜的生长条件。虽然莱芜地处北方,原本气候条件不适合种植热带水果,但在克柏智慧产业园内,莲雾、木瓜、柠檬等多种热带水果都实现了良好的生长状态(图4)(济南日报, 2021)。

图4. 克柏智慧农业产业园种植的热带水果
(济南日报, 2021)
项目实施过程中,农民在产业园温室试种莲雾时面临两个关键挑战:首先是环境调控的精度问题——温室环境需要精确调控才能模拟南方气候条件,否则会直接影响果实品质;其次是成本控制的现实问题——人工管理成本高昂,急需自动化系统来控制施肥、通风、温度和灌溉。
面对这些挑战,项目团队制定了全面的技术解决方案。通过在温室部署SenseCAP传感器和网关,系统可以实时监测CO2浓度、光照强度、土壤温度、土壤含水量(VWC)、土壤电导率(EC)和光合有效辐射(PAR)等关键数据。LoRaWAN传感器节点收集数据后,通过网关传输到SenseCAP云服务器,最终在合作伙伴的数据平台上统一显示(图5)。

图5. 莱芜热带水果种植项目系统部署图
SenseCAP系列提供的无线传感器网络解决方案能够全面采集环境数据。合作伙伴将SenseCAP与控制系统集成后,根据农民需求实现了以下功能(图6):
- 智能水肥一体化:当土壤湿度或养分低于设定值时,系统自动启动灌溉和施肥。
- 智能通风调控:温度超过设定阈值时,通风系统自动开启降温。
- 智能保温管理:保温毯能够保持95%的辐射热,减少冷凝现象。系统根据环境数据自动控制保温毯的展开和收起。
图6. 温室中部署的SenseCAP
项目温室中部署的SenseCAP LoRaWAN传感器和网关包括以下IIoT设备:
- SenseCAP户外网关 – LoRaWAN
- SenseCAP无线CO2传感器 – LoRaWAN
- SenseCAP无线光照强度传感器 – LoRaWAN
- SenseCAP无线土壤温度、VWC和EC传感器 – LoRaWAN
- SenseCAP无线PAR传感器 – LoRaWAN
经过一段时间的精心运营,项目取得了显著成果。热带水果在莱芜的IoT温室中不仅成功开花结果,品质还超出预期。对于这一突破性成果,克柏智慧农业产业园的工作人员感到非常自豪(Yan, 2019):
“通过持续模拟南方气候,我们实现了超过95%的成活率,’南果北种’已经达到规模化种植。IoT技术与温室设施的结合,让我们能以更低成本为热带作物营造适宜环境,还有效减少了病虫害发生。”
作为项目的技术负责人,克柏智慧农业产业园温室项目专家韩先生对我们的IIoT解决方案给予了高度评价:
“与Seeed的合作非常顺利。SenseCAP传感器网络解决方案在我们智慧农业园区发挥了重要作用,精准的数据监测帮助系统实现自动化运行,为莲雾创造了理想的生长环境。Seeed技术团队的支持也非常到位。”
更令人惊喜的是,部署SenseCAP系列后,2019年8月我们收到了农民寄来的新鲜莲雾。品鉴后发现,由于北方夏季日照时间更长、光照强度更高,这里种植的莲雾甜度超过了南方产品。这一意外收获进一步验证了”南果北种”模式的可行性和优越性。
哪些SDG相关?
莱芜热带水果种植项目与联合国17个可持续发展目标密切相关,其中10个SDG与该项目直接相关(图7):
图7. 莱芜热带水果种植项目影响的10个SDG(UN, 2016)
联合国17个SDG包含169个具体目标,详细说明了每个SDG的实施范围。以下具体目标体现了Seeed通过该项目推进SDG的实际行动。作为创客社区的一员,我们致力于共建可持续发展的美好世界:
- 减少收入差距(目标10.3)
- 通过提供商品价值创造机会和投资农业研究技术,增加小规模农民的农业收入和生产力(目标2.3和2.A)
- 通过升级发展合作动员多元资源,执行消除多维贫困的计划(目标1.A)
- 通过创新、发展导向政策和生产资源效率实现更高水平的经济生产力(目标8.2、8.3和8.4)
- 促进专注于经济实惠和公平可及的可持续技术研发(目标9.1、9.5、9.A和9.B)
- 支持可持续生产和消费,如本地种植的食品(目标12.A和12.B)
- 推进资源效率、化学品、废物的可持续和环境友好管理,开发可持续发展影响监测工具(目标12.2、12.4和12.5)
- 支持城市、近郊和农村地区之间积极的社会经济和环境联系(目标11.A)
- 确保包容性、参与性和代表性决策,即包括农村农民和其他现场利益相关者(目标16.7)
- 加强气候变化适应和减缓的意识提升、制度和人力能力建设(目标13.3)
- 鼓励城乡之间的知识转移,以及环保技术的定向能力建设(目标17.6、17.7和17.9)
莱芜热带水果种植项目展现了未来农业的发展方向——利用智能温室技术,各种水果和作物都能不受地理位置和气候条件限制地种植。从全球视角看,IoT解决方案有望推动智能温室农业在世界各地普及,为解决全球粮食安全问题贡献力量。我们为能够通过部署SenseCAP LoRaWAN系列等现代农业技术,推动建设更加公平和可持续的社会而感到自豪。
携手合作伙伴,我们将继续秉承创新精神,将远大理想转化为现实行动,共同创造更加美好的未来。