location of the tea plantation where IoT wireless sensors are deployed

茶叶种植在中国有着悠久历史,但新生代茶农在传承家族茶园时却面临诸多挑战。邓是一位年轻茶农,接管位于四川省雅安市蒙顶山海拔1100米的家族茶园后,发现这座3.3公顷的茶园亟待改进。

The high-mountain tea plantation where IoT sensors are deployed

邓面临的主要问题包括:

  • 种植密度较低,管理成本居高不下
  • 茶叶发芽不均匀,直接影响产量
  • 缺乏有效手段证明茶叶来自高山有机环境,难以获得理想价格,也无法得到”一叶生”品牌的认可
Millennial farmer Deng in his high-mountain tea plantation where IoT sensors are deployed

为了解决这些问题,邓决定引入智慧农业技术。Seeed寻找试点农场测试SenseCAP无线IoT传感器网络解决方案时,邓成为了理想的合作伙伴。这套智慧农业解决方案被命名为”IoTea”,于2018年在邓位于蒙顶山的高海拔茶园中正式部署。

SenseCAP LoRaWAN wireless sensors deployed in the tea plantation
(SenseCAP LoRaWAN无线传感器部署在邓的高山茶园)

从2018年到2022年,SenseCAP设备在各种项目中得到广泛应用。2022年,我们推出了全新的LoRaWAN无线S210x系列。在第一代工业传感器基础上,我们继续为茶农提供技术支持,SenseCAP S210x具备更多优势:

  • 友好的用户体验
  • 低部署成本
  • 低维护成本
  • 长电池寿命


(SenseCAP S210x系列)

该物联网应用系统包括LoRaWAN网关和传感器节点:

注:我们已将链接更新为SenseCAP S210x系列中最新的LoRaWAN传感器。

the architecture shows how the data is collected at the tea plantation and transmitted to the cloud

通过部署在茶园的监测系统,邓可以实时监测影响茶叶品质的关键环境数据。空气湿度、温度和大气压力是证明茶叶高山生长环境的核心指标。

  • 空气温度
  • 空气湿度
  • 大气压力
  • 光照强度
  • CO2
  • 土壤湿度
  • 土壤温度
(从2018年到2022年,我们的传感器仍在工作并获取实时数据)

收集到的环境数据为邓提供了深入洞察,帮助他更高效地管理茶园,同时有效降低人力成本。

更重要的是,茶园的历史和实时环境数据向终端客户完全开放。客户只需扫描茶叶包装上的二维码,即可查看详细的数据图表。通过这种方式,茶叶种植环境实现了完全可追溯,客户可以确信所购买的绿茶确实来自高山。

通过这种方式,邓逐步建立自有品牌,培养忠实客户群体,直接向终端用户供货并获得更好的价格,而不必依赖市场上的大型茶叶公司。

The high-mountain tea harvested from Deng's tea plantation, with a QR Code to see the real-time & historical data

该项目还有助于实现以下可持续发展目标。

SenseCAP wireless Sensors contribute to SDGSs

关于高山茶

高山茶是指在海拔1000米以上高山种植的茶叶。由于昼夜温差大、空气湿度高、云雾缭绕,在这种环境下生长的茶叶通常含有更高的叶绿素和氨基酸,这些物质决定了茶叶的品质,包括颜色和口感。高山茶叶具有质地厚实、颜色鲜绿、茸毛密集的特点,散发浓郁的奶香味和怡人的花香。

合作伙伴:一叶生


2020年4月更新

这些是3月下旬在茶园拍摄的照片。可以看到,在邓先生位于蒙顶山(海拔1000米)的茶园部署近2年后,SenseCAP设备历经风霜雨雪,仍然运行良好!

什么是SenseCAP?

作为Seeed IIoT(工业物联网)产品系列的首批发布产品,SenseCAP专注于无线环境感知应用:智慧农业、精准农业和智慧城市等。它包括硬件产品(传感器、数据采集器和网关等)、软件服务(SenseCAP门户、移动应用、开放仪表板)以及设备和数据管理API。

关于S210X系列

S210X系列具有IP66防护等级、-40至+85°C工作温度和内置19Ah大容量电池,结合设备的低功耗特性,可在恶劣户外环境中运行长达10年,通信距离可达10公里。内置蓝牙便于设置,大大降低大规模部署成本。用户可以专注于应用开发,轻松设置,几步即可开始获取数据。只需安装设备,使用二维码绑定并配置网络,然后可在SenseCAP门户查看数据,该门户支持HTTP和MQTT等主流IoT协议。

2022年6月更新SenseCAP S210x系列目前可供购买。如果您有任何问题,请在此留言、发送邮件([email protected])或在Discord上参与讨论。

更多用户案例

更多信息