挑战

品牌需要更深入地了解客户。因此,他们聘请市场分析师衡量消费者偏好——数据越好,洞察越深入。面部分析等被动解决方案位于AI技术前沿,能够提供丰富信息。但这些解决方案包含众多组件,在商店部署困难。此外,品牌在商品陈列、平面布局、受众人群和区域趋势等方面不断变化。灵活性和持续监控至关重要,但难以实现。

计算机视觉应用需要高分辨率摄像头(眼睛)、运行AI模型的计算处理器(大脑),以及总结结果的易用界面。这些专业组件需要协同工作才能使应用按预期运行。Zenus和Seeed携手提供基于NVIDIA Jetson的一体化解决方案,简化流程并满足您的需求。


解决方案

想象一个智能设备,它连接到任何摄像头并处理视频流。您只需启动设备,它就能立即工作。

设备将元数据发送到云端生成可操作报告。您可以访问实时指标,如客流量、人群特征、情感分析等——所有数据都以合规方式获取,并在交互式仪表板上实时显示。

好处在哪里?客流量信息用于计算转换率和预测销售。人群特征数据帮助公司了解是否覆盖目标受众,同时变得更加包容和个性化。情感分析让他们了解什么有效以及原因。

这是营销人员首次能够访问完整的销售漏斗,帮助他们理解实体空间中的消费者行为。这些数据还可用于预测和估算未来表现。


技术

设备内置NVIDIA Jetson Xavier NX,支持21 TOPS的AI计算能力。它还包含PoE(以太网供电)功能,简化安装过程——只需一根网线即可提供电力和网络连接。

关于Zenus

Zenus是一家专注于零售分析的AI公司。我们的使命是让零售商更好地了解客户行为,通过AI驱动的洞察优化店内体验。

“Seeed的硬件解决方案使我们能够快速部署AI设备到零售环境中。他们的支持和产品质量让我们的客户获得了出色的体验。”

——Zenus团队