本博客由Lindcom A/S销售和市场负责人David Roel撰写
- Seeed硬件解决方案:SenseCAP LoRaWAN传感器,SenseCAP LoRaWAN数据采集器
- 合作伙伴:Lindcom
- 行业:石油和农业
- 项目部署地:丹麦
挑战
过去,油罐或筒仓内容物远程监控传感器系统面临一个主要挑战:需要为每个监控单元安装昂贵且设计上不便的网关。这使得安装过程变得复杂和昂贵,因为每个单元都需要自己的网关来与中央监控系统通信。因此,实施此类系统的成本对许多企业和个人来说往往难以承担。
解决方案
丹麦公司Lindcom为其现有的筒仓以及油罐和泥浆罐内容物远程监控传感器系统选择了SenseCAP S2100 LoRaWAN数据采集器。SenseCAP S2100正在现有和新的安装站点部署。
Lindcom还利用了Seeed Studio的SenseCAP S2103 LoRaWAN数据采集器和传感器来开发用于空气质量远程实时监控的全新传感器系统。
Lindcom新的MultiSense远程实时监控传感器系统系列包括:
- MultiSense Oil
- MultiSense Fertilizer
- MultiSense Silo
- MultiSense Air
您可以点击按钮下载Lindcom的MultiSensor宣传册了解更多详情。

SenseCAP传感器和数据采集器提供了突破性的易于安装和耐用的设计,同时与传统网关相比更具成本效益。此外,LoRaWAN兼容的SenseCAP传感器和数据采集器在物联网(IoT)连接方面开辟了全新的大门,硬件成本也大幅降低。
结果
Lindcom的MultiSense Oil系统不仅能让终端用户、供应商和运输商监控各个油罐的内容,还提供消费历史记录访问并自动生成下次石油交付的预测。
因此,终端用户将避免代价高昂且令人焦虑的油罐空置情况,而供应商和运输商可以利用这些数据优化其运输物流并减少与石油交付相关的管理成本。此外,通过利用SenseCAP的LoRaWAN与先进室内外网关的兼容性,MultiSense Oil还可以作为石油盗窃通知系统。
借助Seeed Studio的SenseCAP 2103,Lindcom将其产品组合扩展到包括MultiSense Air——一个用于监控建筑物室内空气质量的经济高效且易于安装的传感器系统,改善生产力和健康以及学习能力,特别是为了学童的利益。
总之,Seeed Studio的SenseCAP技术使Lindcom能够改进公司现有的传感器系统,并扩展公司的产品组合。该组合包括对供应商、运输商和终端用户的物流、生产力、健康和学习能力至关重要的参数的先进远程实时监控。
关于Lindcom
成立于2005年,Lindcom一直是开发专为油罐、泥浆罐以及筒仓内容物远程实时监控设计的传感器系统的先驱。这是通过结合先进的传感器和数据传输技术,以及Lindcom用户友好的eStock软件平台实现的,使农民等终端用户以及供应商和运输商都能够优化和自动化他们的物流。