随着国家农业扶贫攻坚工作的推进,政府鼓励农民种植经济价值更高的农作物,帮助增收致富。柠檬、莲雾、火龙果、木瓜等南方水果在北方市场广受欢迎,售价也相对较高。北方农民种植南方水果能比传统作物获得更高的经济收益。
山东省莱芜的农民在当地国家智慧农业产业园开始尝试”南果北种”。试种莲雾时,他们发现面临两个核心问题:

- 温室环境需要严格监控,模拟南方生长环境,保证果品品质
- 管理成本高昂,需要智能系统自动控制施肥、通风、保温和灌溉

Seeed受邀与合作伙伴北京农业系统集成商共同参与这个项目。在温室中部署的SenseCAP系统可以实时监测多项环境数据:
- CO2浓度
- 光照强度
- 土壤温度
- 土壤湿度
- 土壤电导率
- 光合有效辐射
LoRaWAN传感器节点收集环境数据,通过LoRaWAN网关传输到云端处理。

Seeed SenseCAP的无线传感器网络负责采集环境数据,合作伙伴将其与控制系统集成,实现多项自动化功能:
- 自动施肥和灌溉:土壤湿度或肥料浓度低于预设值时,系统自动启动施肥和灌溉,及时为植物补充水分和养分
- 自动通风降温:温度高于理想生长温度时,通风系统自动开启,调节温室温度
- 智能保温管理:温室保温毯能保持95%的辐射热,减少温室内凝结现象。系统根据环境数据自动控制保温毯的收放
温室中部署的农业传感器和网关包括:
- SenseCAP无线网关 – LoRaWAN
- SenseCAP无线CO2传感器 – LoRaWAN
- SenseCAP无线光照强度传感器 – LoRaWAN
- SenseCAP无线土壤温度、VWC和EC传感器 – LoRaWAN
- SenseCAP无线PAR传感器 – LoRaWAN

这是物联网技术在”南果北种”场景中的首次试点应用。SenseCAP为项目提供了重要技术支持,系统持续收集积累的数据为农业专家提供评估依据,推动智慧农业和精准农业发展,让更多农民从中受益。

“与Seeed合作很愉快。在我们的智慧农业园区引入SenseCAP工业传感器网络解决方案很有用,它为我们提供精确数据,帮助现有系统自动运行。这为莲雾创造了更好的生长环境。我们得到了Seeed技术团队的大力支持。”
——合作系统集成商的温室项目专家韩先生
2019年4月在温室部署SenseCAP后,农民在8月寄来了新鲜采摘的莲雾。北方夏季日照时间更长、光照强度更高,这些莲雾比南方种植的更甜。
该项目还推动了以下可持续发展目标的实现。

合作伙伴:
- 莱芜国家智慧农业产业园
什么是SenseCAP?
SenseCAP是一系列工业物联网产品。LoRaWAN版本基于LoRaWAN协议,可在全球多个ISM频段部署。SenseCAP采用IP66外壳封装,适用于智慧农业、智慧城市等需要低功耗、长距离、长期数据采集的户外远程感知场景和其他物联网应用。
以下是SenseCAP S210x系列开箱和在您所在地区部署方法的最新视频
2020年5月更新:SenseCAP LoRaWAN传感器和网关目前可供购买。如果您有任何问题,请在此留言、发送邮件(iot[at]seeed[dot].cc)或在Seeed论坛参与讨论。
其他用户案例
- SenseCAP部署在户外小黑麦农场,助力中国北方河北省定州的精准农业发展
- 中国南方广西北海的智慧农业甜瓜示范园采用了SenseCAP技术
- SenseCAP在中国南方广东河源客家村落收集环境数据,支持当地旅游发展
- 蒙顶山智慧茶园使用SenseCAP监测关键环境数据,提升效率和客户信任
- SenseCAP应用于瑞典斯德哥尔摩的环境监测项目