硬件: 搭载 Jetson Orin NX 16GB 模块的 reComputer J4012
案例提供方: CuboRex
应用场景: 越野地形机器人
行业: 农业与机器人开发
部署地点:日本
作为恶劣地形领域的先驱,CuboRex推出了创新的履带式农用机器人,由NVIDIA Jetson Orin NX边缘设备提供动力。基于实际田间作业经验,该机器人能够应对复杂困难的田间工作环境,减轻农民的劳动负担。机器人套件还支持AI/CV(计算机视觉)工程师在机器人到达后立即开始开发自主驾驶应用。

背景
荒地作业的艰辛可想而知。日本约有437万公顷农田,每年约有1.1万公顷建设工地。以往经验中,我们通常派遣人工处理复杂的未成型地面条件,如田地、建设工地、灾害现场等。这种方式成本很高,同时工作类型和要求也会因天气和季节变化而多样化。
挑战
CuboRex希望解决不平地形和重载搬运的挑战:人工成本高且耗时,工人在不平的路径和台阶上搬运重物并不容易。在这种情况下,移动装置对于执行此类户外任务就变得至关重要。此外,人们希望基于AI/CV(人工智能/计算机视觉)解决方案推进机器人自动化,但缺乏硬件技术。特别是当他们刚开始接触ROS(机器人操作系统)开发时,需要掌握必要的专业知识,这对初学者来说学习所有内容相当耗时。CuboRex推出的机器人套件让AI/CV工程师在机器人到达后即可开始开发自主驾驶应用。
解决方案
CuGo V3履带车的全部潜力通过Jetson Orin NX边缘设备得到释放。通过无缝集成ROS/ROS 2,体验无与伦比的越野能力和坚固性。借助安装在Jetson Linux系统上的ROS/ROS 2,能够更轻松地利用OpenCV、TensorFlow、PyTorch或NVIDIA TAO Toolkit等工具进入自主驾驶应用领域。您可以自定义NavigationStack——这是ROS/ROS 2附带的示例自主驾驶应用,并制作适合您环境的户外机器人。
所需的所有必要配件和算法:
- 通过添加基于Jetson的AI/CV处理功能增强机器人,包括目标检测、语义分割和姿态估计模型
- 配备2D激光雷达(RPLIDAR)提供全面的环境信息
- 配备GNSS(CLAS)提供精确位置数据
- 配备IMU(惯性测量单元)进行精确加速度测量
- 为Cubo开发套件配备Velodyne VLP-16和Livox HAP等顶级传感器。

现在可以准备探索CuGo V3和Jetson Orin NX的机器人未来,并通过ROS/ROS的多功能性得到支持。
商业影响/结果
CuboRex机器人通过持续工作能力和高达70公斤的重载处理能力提升生产力,带来产出增长并可能降低人工成本。通过在危险环境中使用机器人(即使在20°坡度下),可以显著降低人身安全风险,避免潜在责任,这有助于长期成本节约。

同时,当将AI/CV应用集成到机器人应用中时,可以跳过所有与硬件和恶劣地形移动性相关的知识,显著减少开发工时。开发者还可以通过reComputer J4012丰富的接口在自主驾驶算法中使用众多传感器,这不仅对AI/CV应用不可或缺,而且与自主驾驶应用结合时,对于快速实现户外移动机器人至关重要。
关于CuboRex

CuboRex是一家专注于户外行业机器人开发的硬件公司。他们开发能在大坡度和不平地面等恶劣地形上工作的机器人,应用于农业和土木工程建设现场。在恶劣地形中,工作很难实现机械化,大部分工作都靠人工完成。通过将此类工作机器人化,他们正在用技术应对这些现场的挑战。
Seeed NVIDIA Jetson生态系统

Seeed是NVIDIA合作伙伴网络中边缘AI的精英合作伙伴。在Seeed的NVIDIA Jetson生态系统页面探索更多载板、完整系统设备、定制服务、用例和开发工具。

与我们一起站在AI创新的前沿!利用前沿硬件和技术的力量,革命性地推动机器学习在各行业现实世界中的部署。成为我们使命的一部分,为开发者和企业提供最佳的ML解决方案。查看我们成功的案例研究目录,发现更多边缘AI可能性!
迈出第一步,发送邮件至[email protected],成为这一激动人心的旅程的一部分!
下载我们最新的Jetson目录,找到适合您的选择。如果您找不到现成的Jetson硬件解决方案满足需求,请查看我们的定制服务,并将新产品咨询提交至[email protected]进行评估。