保安人员和机器人:完美的安全团队
机器人会否有一天完全”接管”人类保安的职责?当机器人与人类协同工作时,它们的生产力最高。来自控制工程:”协作机器人在全球保持强劲增长,到2023年中国将运输超过50%的机器人”。配合香港政府积极推动”智慧城市”发展的政策,越来越多公用事业单位使用”巡逻机器人”,提高运营效率、监控水平和安全性。
巡逻机器人是安全系统发展的新里程碑,代表技术发展的新兴阶段,为行业带来了保护人员和财产的最佳实践新标准。为巡逻设计的自主移动机器人能够随着时间推移减少,甚至完全消除人类工作者保障大型设施安全的需要。协作机器人可以帮助人类保安更加有效,以比员工工资低得多的适中成本提供最高级别的安全保障,并增强实时响应能力。
Armitage的巡逻机器人解决方案为香港地下停车场带来24/7的安心保障。巡逻机器人集成了Seeed的reComputer J2011,配备载板和NVIDIA Jetson NX模块,实现无需操作员监督的全自动机器人安全保卫。
一个机器人配备多种检测和报警系统,在边缘进行实时操作。

车牌识别系统(LPRS)可以检测:
- 计算停车场占用率的已占用车位数量
- 停放车辆车牌号以计算费用
180°旋转摄像头:
- 24/7运行,360度视角覆盖每个盲点。
- 人脸识别、人员计数
热成像摄像头和双光谱摄像头可以检测:
- 越线、入侵、进出口
- 温度异常
- 火灾、烟雾
- 异常噪音
巡逻路线可以预设或自主确定,机器人通过实时计算机视觉推理,如果检测到异常或可疑情况,会向控制中心发送图像或警报。收集的数据也会上传到云端,供安保或执法人员后续调查。
为什么需要巡逻机器人?
- 可靠的24/7安全监控,不分昼夜,不受天气影响。
- 能够识别各种类型的物体/情况。
- 实时视频和传输。
- 显著节省人力成本,填补每次员工巡逻后的空白。
- 减少驾驶、步行、闲置以及寻找停车位的不必要努力。
- 各种有用数据上传到云端进行分析和报告。
- 内置算法实现丰富的物体/情况检测。
“Seeed的硬件服务增强了我们的AI技术和AIoT解决方案,也促进了我们为’智慧城市’发展做出持续贡献和创新。”
Armitage首席执行官李先生
关于Armitage

成立于1972年,Armitage是香港和中国大陆领先的IT服务提供商之一。拥有150多名IT专业人员,他们有50年的经验和在向各个公共/私人部门提供优质解决方案方面的成功记录。
作为IT行业广受认可的品牌,Armitage Technologies是为数不多的本地IT公司之一,能够持续提供卓越的IT解决方案、项目管理服务和达到高国际标准的信息安全,并保持可靠的业绩记录。Armitage的IT解决方案覆盖和服务的领域包括香港特别行政区政府部门、物流/运输、制造、酒店、公共/私人组织等。