解决方案:优化温室运营
目标行业类型:温室农业
解决方案合作伙伴:

物联网项目的成功实施需要整合不同技术并开发相应的数据转换解决方案(图1)。在感知层,首先需要决定是自主定制传感器和组件,还是采购市场上的现有产品。如果选择自主构建,则需要掌握硬件工程、机械工程、固件开发、测试、硬件和通信协议认证等多个专业技术领域。因此,现代物联网开发者需要重点关注以下几个方面:

  1. 数据隐私、安全和控制
  2. 与现有系统和项目的集成
  3. 物联网网络的功耗和覆盖范围
  4. 开发的时间和成本,以及可持续的投资回报路径
  5. 维护和技术支持要求及成本
  6. 物联网系统的可扩展性和灵活性

图1. 物联网项目部署流程
ⓒ Machinechat

在网络层面,LoRa正成为工业和商业场景中物联网部署的首选技术。这是因为与常用的传感器通信技术(如WiFi、蓝牙和蜂窝传输)相比,LoRa在以下4个特性方面具有显著优势:

  1. 低功耗
  2. 广阔的地理覆盖范围
  3. 更低的基础设施成本
  4. 更高的安全性

不过,您无需担心复杂的部署过程。Seeed的即用型物联网硬件设备和Machinechat的成熟软件平台可以帮助创新者以更经济的成本快速构建和部署所需的项目。Seeed和Machinechat的合作可以让开发者和系统集成商在几天内就能部署安全的现场物联网项目。

挑战是什么?

如何为系统集成商开发一个经济实惠、易于部署且可扩展的解决方案,以无线和安全地监测多个温室的环境条件(图2)?


图2. 温室中部署的物联网解决方案
ⓒ Machinechat

解决方案是什么?

系统集成商使用Seeed的工业物联网设备——SenseCAP LoRaWAN传感器和网关,采集和传输温度、湿度、土壤湿度和光照强度数据。数据从本地服务器传输到Machinechat的JEDI One软件平台,实现数据集成显示和温室环境条件监测(图3)。目前,Seeed和Machinechat正与Digi-Key合作,在全球范围内推广该解决方案。

图3. Seeed和Machinechat的工业物联网解决方案图
ⓒ Machinechat

成立于2018年的Machinechat致力于成为物联网数据管理解决方案的领先供应商,显著降低物联网项目的开发和部署成本,加速项目实施。基于软件定义网络原理,Machinechat的解决方案易于使用且成本合理,让物联网架构师、开发者和网络设备制造商能够快速集成数据收集、流数据处理、数据监测管理功能,并将这些功能整合到自己的产品和解决方案中。

产品特性是什么?

SenseCAP LoRaWAN是Seeed工业物联网硬件产品系列。由于基于LoRaWAN协议Class A,这些物联网设备可在全球多个ISM频段部署——EU868、US915、AU915、AS923。SenseCAP采用IP66外壳封装,适用于智能环境监测、智慧农业、智慧城市等需要低功耗、长距离、长期数据采集特性的户外远程感知场景和无数其他物联网应用场景。通过提供精确参数,传感器协助服务用户对产品最佳生长和质量做出准确评估和预测。SenseCAP LoRaWAN设备可在-40℃到+70℃(SenseCAP传感器可达85℃)的温度下运行。凭借其高可靠性、稳定性、长电池寿命、快速安装和部署,SenseCAP LoRaWAN产品在全球各种行业中使用。

在JEDI One软件方面(图4),其拖拽配置功能和通知特性支持简单设置,可根据每个温室种植的作物类型启用实时和定时警报。此外,JEDI One支持本地化和可定制存储,可按需将数据分段后导出到本地和云端应用程序,确保数据及时准确地传输到指定应用。JEDI One支持Windows、MacOS、Linux、Raspberry Pi和BeagleBone平台。该软件仅约30MB,提供响应式多用户Web界面,在安全通信和本地数据存储方面表现优异。


图4. 温室中的JEDI One软件平台
ⓒ Machinechat

优势是什么?

这种成品硬件和软件的组合将使客户能够:

  1. 实时监测光照、湿度、土壤湿度和温度条件,优化每个温室的生长条件;
  2. 使用收集的时间序列数据更好地确定和管理植物生长的理想条件;
  3. 通过防止过度灌溉优化用水量;
  4. 降低整体开发和部署成本;
  5. 让开发者能够更多地专注于为客户创造最大价值的业务应用和用户体验,而无需陷入中间件和应用层开发的复杂性;
  6. 提供数据的本地控制并降低云数据处理成本;
  7. 改善数据隐私、控制和安全性;
  8. 轻松与现有系统和应用程序集成;
  9. 通过采用市场上现成的硬件产品,降低维护和技术支持的复杂性和成本。

总之,创新者、开发者和系统集成商都可以从 Seeed 和 Machinechat 的成熟硬件和软件工具中受益,快速实现物联网项目想法,从设计、原型制作到现场部署。Seeed始终坚持创新,与合作伙伴及客户共同推进可持续技术创新。🙂