概述
在德克萨斯州,创新工程师Jordan Broome为广泛的工业应用开发了一种独特的火灾监测和预防方法。他将Seeed Studio的Raspberry Pi驱动设备 reTerminal DM集成到火灾检测系统中。该系统采用基于以太网的热成像摄像头,每500毫秒识别视频帧中的最高温度点。系统不仅显示当前温度,还绘制过去一分钟的温度运行图表。当检测到温度超过用户定义的阈值时,应用程序会激活reTerminal DM的内置蜂鸣器(可选择静音警报),向服务器发送通知最终产生短信警报,并触发输出。这种设置使最终用户能够实施针对特定安全要求定制的自动化响应。
关键信息
Seeed解决方案:Raspberry Pi驱动的HMI:reTerminal DM
软件解决方案:HEATSYNC,由Jordan Broome开发的IoT热感系统
行业:火灾检测
试点项目:美国德克萨斯州
挑战
该产品专为户外使用设计,需要高度的韧性和耐用性。关键要求包括:
- 坚固设计:必须在恶劣的户外环境中长期使用。
- 连接性:可靠的无线连接至关重要。系统必须与本地控制机制和远程管理系统保持可靠连接,能够根据需要激活远程警报。
- 高质量界面:有效的人机界面是重要组成部分。它应提供清晰、实时的温度数据显示,允许用户准确监测和响应环境变化。
解决方案
明确定义的需求大大简化了选型过程。在搜索过程中,Jordan发现了Seeed的Raspberry Pi显示设备reTerminal DM。其坚固的构建质量、IP65防护等级、无线连接能力和理想尺寸的10.1英寸显示屏使其成为项目的明显选择。“看到它的那一刻我就必须立即入手!”Jordan说道。
Jordan在reTerminal DM上成功实施了创新热感系统。这个先进的设置通过以太网连接,能够在安装现场进行低延迟温度监测,数据便利地显示在集成屏幕上。此外,reTerminal DM具备远程无线连接能力,与中央数据系统、紧急通知协议和短信服务无缝连接。当温度超过预定限值时,系统能够迅速向管理者的手机发送短信警报。Jordan称赞了设备设计的实用性,指出:”蜂鸣器和中等尺寸屏幕的组合达到了完美平衡。它足够紧凑,避免了大型显示器的奢侈,又足够大以确保可用性。”
成果
Seeed的reTerminal DM与Jordan Broome创新的HEATSYNC系统的集成代表了火灾检测和预防领域的前沿解决方案。这种组合在应对坚固可靠的火灾监测系统需求所带来的独特挑战方面发挥了关键作用。该解决方案包含几个关键特性:
- 监测技术:利用最新的IoT和热感技术,HEATSYNC提供实时温度监测,确保快速检测潜在火灾危险。
- 自动响应系统:系统与本地控制机制的集成允许自动和即时响应,例如在检测到危险温度阈值时激活抑制系统。
- 耐用硬件:Seeed的reTerminal DM提供坚固和耐候的平台,确保在各种环境条件下的一致性能。
- 无缝连接:系统的卓越无线连接能力确保与现场控制和远程监测系统的不间断通信,促进即时行动和远程警报能力。
- 直观界面:reTerminal DM的用户友好界面清晰有效地显示关键温度数据,便于监测和快速决策。
该解决方案不仅以其技术先进性而突出,还以其在关键应用中的适应性和可靠性而著称。
Seeed Studio的Raspberry Pi生态系统
Seeed Studio自2013年以来一直为Raspberry Pi用户社区服务,并率先加入授权经销商和设计合作伙伴。自2021年第一版reTerminal以来,我们拥有包括reRouter、边缘控制器系列和今年的reTerminal DM在内的一系列产品,服务于创客、制造商、爱好者、学生、工程师、企业以及行业,满足每个需要Raspberry Pi的场景。
更多资源
- 在Seeed Raspberry Pi页面探索更多产品、完整系统设备、定制服务和应用案例。
- 下载我们的最新Raspberry Pi成功案例手册,了解Seeed和Seeed的Raspberry Pi驱动产品和解决方案如何帮助应对现实世界的挑战。与我们的团队分享您的想法和故事,联系邮箱:[email protected]。
- 深入了解我们的Raspberry Pi wiki页面开始您的项目。
- 下载我们的最新产品目录找到适合您需求的产品。
- 想要讨论更多定制可能性,请查看我们的定制服务,并将您的咨询提交至[email protected]进行深入讨论和评估。