一个地球教育网络(OPEN)成立于1998年,是一家专注于可持续社区发展和跨文化知识交流的国际教育技术公司。90年代初期,OPEN创始人George Newman担任MIT斯隆管理学院委员会顾问,为美国政府互联网商业化提供建议,由此他看到了未来的窗口,以及互联网在文化理解、教育和大规模知识交流方面的巨大潜力。
(OPEN的全球教育项目,图片来源:OPEN)
通过在不同大洲开发和管理多个项目,OPEN在科学、技术和教育方面积累了丰富的经验和资源,建立了由志同道合的教育工作者、技术专家、学者和战略合作伙伴组成的全球网络。虽然可持续社区发展和环境一直是他们多年来的主要关注点,但OPEN的项目旨在为当今的年轻学生和专业人员提供批判性思维、即时学习和解决问题的技能,这些技能在任何行业中都能为他们提供很好的帮助。
如今,OPEN开发可持续农业、林业、气候变化研究和空气质量/污染缓解项目,让各年龄段的学生在科学研究人员和专家的指导下参与公民科学研究。OPEN的工作符合联合国2030年可持续发展目标中的几项目标,包括但不限于零饥饿目标2(如目标2.3、2.4、2.a)、优质教育目标4、可持续城市和社区目标11、气候行动目标13、陆地生物目标15以及促进目标实现的伙伴关系目标17。
(伯大尼基督教学校的孩子们,图片来源:OPEN)
如今OPEN团队运用物联网(IoT)解决方案持续监测和分析传感器数据,帮助农民、林业专业人员和其他专家在改善土壤肥力、空气质量、固碳应对气候变化和水资源保护方面做出更明智的决策。长期目标是让年轻的学生公民科学家帮助为子孙后代打造一个更健康的家园。
作为主要示例,为了解决农业中的一系列问题,如极端气候、缺水、土壤侵蚀和低生产力,以及在不砍伐更多森林地区的情况下可持续地生产更多食物,OPEN制定了一个简单而有效的再生农业研究解决方案。再生农业不使用化学肥料、除草剂或杀虫剂。
他们的再生农业研究项目为学生和专业人员提供支持,让他们试验自然和传统的农业实践,如免耕和覆盖作物,以生产更健康、更美味的食物和更丰硕的作物产量。OPEN目前正在使用Seeed SenseCAP传感器开发数据驱动的再生农业标准化方法。这些设备已在全球不同农场部署,用于获取验证数据。下面的牙买加农场就是其中之一。
(OPEN合作伙伴Ruel正在农场部署传感器。图片来源:OPEN)
牙买加农场收集的部分参数包括:
- CO2
- 温度
- 湿度
- 土壤湿度
- 温度
- EC(电导率)
- 光照强度
- 大气压
这些参数通过以下传感器收集:
SenseCAP S2103 LoRaWAN CO2、温度和湿度传感器
SenseCAP S2105 LoRaWAN土壤湿度、温度和EC传感器
“Seeed SenseCAP系列产品安装简便,能够有效监测小气候。Seeed的销售支持和技术人员非常出色,在所有项目阶段都能愉快合作。他们几乎全天候为我们提供支持,表现非常专业、准备充分、表达清晰且极其博学。整个OPEN团队都非常享受与Seeed员工的合作。” —— George Newman,OPEN首席执行官兼创始人。
(部署在农场的传感器和显示的环境数据,图片来源:OPEN)
再生农业方法旨在持续恢复农业自然资源,保护土地和作物,恢复生态系统平衡并减缓气候变化。在牙买加农场试点项目中,作物包括辣椒、豆角和玉米,部署了Seeed传感器来监测数据。他们使用收集的数据比较再生农业方法与传统农业方法。例如,他们打算测量CO2数值,看看覆盖作物和免耕农业是否比传统的耕作方法能够捕获更多碳并长期保留在土壤中,而传统耕作方法每年会从世界上大多数农场释放大量CO2。
因此,再生农业方法的标准化将带来多重好处:提高作物产量(季节性收成)、改善水资源保护、防止破坏性表土侵蚀、改善土壤肥力,并开始恢复农场内外更加生物多样化和更健康的可持续生态系统。他们希望这也能成为限制世界各地农场每年向大气中排放大量CO2的简单方法。
(土壤湿度、温度和EC的测量,图片来源:OPEN)
未来,OPEN将继续进行可持续农业的长期研究。2023年春季,牙买加农场数据集将进一步与肯尼亚Bungoma农场地区获得的结果以及利比里亚林业树种的碳固存水平进行比较。除了牙买加,OPEN在世界各地还有其他相关的IoT项目,如欧洲、非洲和澳大利亚。我们将很快与您分享这些项目,请继续关注!
如果您有类似OPEN的项目,或希望参与农业或环境传感相关项目,请随时发送邮件至:[email protected]
该项目有助于实现以下可持续发展目标。

(图片来源:https://sdgs.un.org/goals)
参与这些项目的合作伙伴:

农业科学与教育学院是一所多学科机构,在农业、自然科学、环境管理、工商管理、师范教育以及酒店和旅游管理方面提供专业培训,包括文凭、副学士学位和理学学士学位。


Open Horizon是一个用于管理容器化工作负载和相关机器学习资产的服务软件生命周期平台。



IBM边缘计算管理器是一个智能灵活的应用程序,为边缘计算提供自主管理。

由Helium区块链驱动,Helium网络代表了去中心化无线基础设施的范式转变。
Ubidots是一家获得投资者支持的初创公司,为企业级OEM、系统集成商、教育机构和IoT爱好者提供IoT应用赋能。
关于Seeed
Seeed自2008年以来专注于提供可靠且可扩展的数据收集解决方案。Seeed SenseCAP S21XX系列传感器以极易使用的理念设计,使您能够灵活快速地开发、部署和扩展应用。
以下是一些您可能感兴趣的应用:
系统集成商的新视野:Nibiaa将LoRaWAN IoT解决方案带入精准农业