Nibiaa诞生于一次家庭讨论。N. Irabanta Singh教授在农业研究领域深耕超过40年,发表了大量研究论文,但他意识到一个关键问题:这些学术成果很难被农民真正理解和应用。
具备技术背景的儿子Aeroshil与父亲探讨如何通过简单实用的技术方案,将学术研究转化为农民可直接使用的工具。Nibiaa由此成立,总部设在印度东北部这一全球第二大茶叶产区,专注于开发茶叶产业的智能化解决方案。

茶叶产业面临的挑战
茶叶产业面临多重严峻挑战:气候变化增加了生产的不确定性,成本持续上涨,传统种植模式无法满足现代市场要求,农药化肥的不当使用也日益严重。这些问题直接影响茶叶品质,化学残留超标导致产品在国际市场遭受拒绝,严重影响出口效益。
在全球可持续发展目标推进下,各行业都在向绿色可持续模式转型,茶叶产业也需要向再生农业转变。尽管茶叶种植具有良好的碳固存潜力,但种植者尚未充分利用碳信用交易机会,而这需要建立精确的数据记录和验证体系。

面对茶叶产业挑战,Nibiaa制定了明确的战略方向,聚焦三大核心目标:通过物联网技术实现茶园精准监控;建立完善的数据收集和分析体系,为农场管理提供科学决策依据;利用传感器数据进行碳足迹计算和碳信用评估,为茶农创造新的盈利渠道。
印度东北部茶园的实地试验
Nibiaa在印度东北部3个茶园进行LoRaWAN环境监测设备的实地部署和验证测试。项目收集的关键数据包括:
Nibiaa利用收集的数据为茶园管理者构建了智能数据仪表板,使他们能够随时随地远程监控茶园的实时状态。

智能茶园系统的优势
成本降低:
✓ 减少人工管理成本
✓ 优化灌溉效率,降低用水成本
✓ 精准施用农药化肥,减少投入成本
效益提升:
✓ 支持碳信用认证,开辟新收益渠道
✓ 结合物联网和区块链技术,提升供应链透明度
✓ 实现优质优价,提高经济效益
✓ 强化数据驱动的科学决策
✓ 促进再生农业发展,打造高效、经济、环保的可持续农业模式

系统维护特点
维护简单便捷:设备采用低功耗电池设计,具备IP66防护等级,集成蓝牙功能,支持远程数据传输和设备管理

优质的售后服务:
“Seeed Studio作为我们的核心硬件伙伴,为我们的智能茶园监控系统提供了全方位支持。他们不仅提供卓越的售后服务,更为我们供应了关键的硬件产品,包括SenseCAP Data Only M2网关以及多款传感器:S2101空气温湿度传感器、S2102光照强度传感器、S2103 CO2温湿度传感器、S2104土壤温湿度传感器等。这些设备在我们的茶园监控项目中发挥了关键作用。”—— Nibiaa

全链路农业科技解决方案
Nibiaa致力于构建从种植到消费的全产业链农业科技解决方案,目标在于实现茶叶产业的三大变革:智能化远程监控、数据化科学决策,以及绿色碳信用交易。

Nibiaa的发展愿景
印度东北部拥有超过1,500家大型茶园(平均740英亩)和45,000户小型茶农(平圹25英亩)。根据部署规划,小型茶园每25英亩需要配置10个Helium兼容传感器;大型茶园实现全面覆盖则需要在740英亩范围内部署约295个传感器。
这仅仅是起步,物联网解决方案在全球精准农业领域具有巨大的应用潜力。
展望未来,Nibiaa计划将其智能化技术及物联网解决方案拓展至咖啡、橡胶等更多农业领域。预计到2026年,这些领域在印度的市场规模将达到1,220亿美元。

Nibiaa在技术创新和产业应用方面的不断突破赢得了业界广泛认可,获得多项重要荣誉:
1. IIE组织NERES 1.0竞赛前30强初创企业
2. STPI-古瓦哈提 Octane IoT农业竞赛前5强
3. 2021年土地加速器计划前15强
4. BIRAC BIG 19农业创新征集前10强,并获得50万卢比(7万美元)资助
5. Helium DeWi联盟资助计划获得者
为了帮助您直观了解智能茶园系统,我们的设计团队使用Spline打造了一个沉浸式3D场景,让您可以互动探索其运作原理。
想要深入了解Nibiaa和Seeed Studio,请访问:https://www.nibiaa.com/、https://www.nibiaa.in/和https://www.seeedstudio.com