维护社区安全可靠对整个社区意义重大。通过主动预防财产犯罪和阻止非法入侵,居民可以更好地保护资产,提升安全感,甚至获得更高的房产价值。

Seeed Studio的reRouter协助Patrolio构建美国社区街区安防保护解决方案,在潜在犯罪分子有机会行动之前就将其吓退。

Seeed硬件解决方案: reRouter

技术合作伙伴: Patrolio

行业: 智慧城市

解决方案部署: 美国

背景

生活在安全社区是一种幸福。生活在这种社区的居民可以安心并感到安全感。知道自己的社区是安全的,他们可以舒适地在户外步行或骑自行车,甚至参加远离家中直到深夜的活动,因此,他们的压力和焦虑得到减少,整体身心健康得到提升。

为了为街区犯罪预防和社区安全保护提供更智能的解决方案,美国公司Patrolio部署了一个由Seeed reRouter驱动的安防解决方案,配合其主动威慑IP摄像头和安全监控服务,确保更智能、更响应迅速的社区。

挑战

传统上,我们主要通过听觉和其他感官来判断周围环境的危险性,但这种方式往往存在误判。例如,深夜只是一只路过的小狗踢翻了路边的汽水罐,你听到声音后担心外面是否有小偷,除了出去查看别无选择。

在社区生活时,当看到可疑人员或事物时我们可以协作和沟通,但这仍然是低效且不够智能的。

如今,我们看到街区中部署了大量IP安防摄像头来协助监控活动,提供信息和证据,并威慑犯罪。

但仍有许多可以改进的地方:

  • 实现IP安防摄像头与网络其他设备的互联互通,提高响应速度
  • 允许摄像头与网络的其余部分隔离运行,避免同一网络中其他设备的干扰。
  • 在现场实时处理视频流,在威胁发生之前而不是之后检测和威慑威胁

解决方案

Patrolio与Seeed Studio reRouter一起构建了用于监控目的的街区安防解决方案。

前提条件:在场所部署IP摄像头;将Patrolio的定制镜像(Patrolio Hub)烧录到reRouter;通过PoE交换机连接IP摄像头和reRouter;通过具有DHCP的互联网路由器连接reRouter和其他家庭网络设备。

Patrolio利用场所内的摄像头,烧录了Patrolio定制镜像的reRouter帮助实时处理视频流,使其适合Patrolio服务器分析,然后reRouter安全地将摄像头的视频流传输到Patrolio服务器,并从服务器接收命令来控制摄像头的威慑功能。

为什么选择reRouter

“这个系统的成果非常成功。reRouter是理想的选择,因为它具有双以太网端口,允许摄像头与客户网络的其余部分隔离运行。这使得reRouter可以配置为只向Patrolio发送相关视频,同时保护摄像头免受未经授权的访问。

实际上没有reRouter的替代品——我们可以通过安装独立设备来实现同样的效果,但我们仍然需要防火墙来提供网络隔离——reRouter使我们能够将一切整合到一个可靠的单元中。”Patrolio首席技术官David说。

结果

“Patrolio成功地在潜在犯罪分子有机会行动之前就将其吓退。”这个视频生动地展示了该解决方案如何在一个正在建设的住宅中成功实时威慑入侵者。


更多信息