概述

一家矿业公司正在利用reTerminal DM构建矿用卡车安全距离检测和预警系统。当现场人员或其他车辆进入卡车周围的危险区域时,系统立即向驾驶员发出警报提醒。reTerminal DM在系统中承担LoRaWAN网关职能,实时接收UWB信号数据和卡车GPS位置信息,精确计算人员与卡车之间的实时距离。

关键信息

Seeed解决方案:Raspberry Pi驱动的HMI reTerminal DM

行业:矿业

挑战

大型矿用卡车存在大量视角盲区,驾驶员难以及时发现盲区内的人员或障碍物。在矿场作业环境中,工作人员分布范围广且移动轨迹不规则,这进一步加大了安全风险。与按照预设路线运行的AGV(自动导引车)不同,矿场卡车需要更加敏感的安全预警系统。这些系统必须能在人员或车辆进入危险范围时立即发出警报,给驾驶员提供充足的反应时间来采取紧急制动措施。

矿场通常位于偏远地区,传统无线网络信号覆盖范围有限且信号质量不稳定。在这种复杂的通信环境下,LoRaWAN技术凭借其远距离、低功耗的特点,成为设备间通信的最佳选择。因此,系统必须配备可靠的LoRa通信模块。

解决方案

客户选择采用基于Raspberry Pi的硬件平台,以便于在各矿场大规模部署其系统和软件。经过充分调研,他们选中了Seeed——一家自2018年起担任Raspberry Pi设计合作伙伴和授权分销商的信赖伙伴,并对其最新推出的reTerminal DM HMI设备进行了深度测试。reTerminal DM作为一体化HMI解决方案,支持4G和LoRa网络双模连接,具备出色的网络适应性。设备配备IP65防护等级的高清显示屏,能够在恶劣的户外环境中稳定工作,并以直观的图形化方式实时显示障碍物的类型和位置信息,让驾驶员能够快速准确地识别危险源。此外,设备内置双蜂鸣器设计,能够发出高分贝的警报声,确保驾驶员在各种工作噪音中都能清晰听到警报,从而及时采取紧急制动或避让措施。

Seeed Studio的Raspberry Pi生态系统

Seeed Studio自2013年以来一直为Raspberry Pi用户社区服务,并率先加入授权经销商和设计合作伙伴。自2021年第一版reTerminal以来,我们拥有包括reRouter、边缘控制器系列和今年的reTerminal DM在内的一系列产品,服务于创客、制造商、爱好者、学生、工程师、企业以及行业,满足每个需要Raspberry Pi的场景。

更多资源