森林地区拥有丰富的动植物资源。为了有效保护这些珍贵资源,需要防止乱砍滥伐和非法占用林地,同时及时识别森林病虫害和自然地质灾害,并预防森林火灾。面对这些复杂挑战,通常需要部署森林智能信息系统来实现有效保护。

基于这一需求,一家专注数据安全的软件系统集成商联系我们,希望获得一款供森林巡护员使用的手持小屏幕开源一体机HMI设备。

通过双方密切合作,我们成功提供了满足客户要求的定制reTerminal。这款定制设备目前已在我们合作伙伴最终用户的森林中投入使用,有效优化了人力物力资源配置,实现了高效森林管理。

Seeed硬件:reTerminal、基于Raspberry Pi的ODM服务

应用行业:森林监测

解决方案部署:印度尼西亚

背景

我们的合作伙伴是一家高度重视信息安全的软件开发和系统集成公司。他们需要一个带小屏幕的手持设备,与他们的软件配合使用,供最终客户进行森林管理。

针对森林巡护的特殊需求,该设备需要具备优异的便携性、屏幕显示功能、开源可开发特性、多种通信协议支持,并且要能够满足森林环境的严格要求,如极端温度和防水等。

具体而言,这一设备的主要功能是赋能森林巡护员,使他们能够通过LoRa模块向部署在森林中的摄像头发出指令。通过reTerminal,巡护员可以远程控制摄像头拍照并接收图像传输,这些图像保存在reTerminal的SD卡或eMMC中,供数据中心进行后续分析。

挑战

长期以来,森林监测一直以人工方式进行,数据收集甚至需要手动记录,这往往导致数据收集在及时性、准确性和全面性方面效率低下。此外,这个过程还需要人员投入大量时间和体力。因此,在森林管理中引入物联网设备对于提高数据收集和传输的效率和准确性是必要的。

此外,森林管理对手持设备的性能和功能有很高要求。由于森林监测和管理通常在户外进行,设备需要具备防水性能和在高低温下稳定运行的能力,以确保在恶劣天气条件下正常运行。此外,强烈的户外光照要求手持设备具有高亮度屏幕,以便在阳光下清晰显示内容。更重要的是,手持设备需要具有低功耗特性,确保长期使用。

这些挑战需要在reTerminal的定制设计中充分考虑,以确保设备能够在森林巡护过程中遇到的各种极端环境中正常工作。

解决方案

为了满足客户需求,我们为reTerminal提供基于Raspberry Pi的定制服务。

reTerminal是一款基于Raspberry Pi CM4的5英寸屏幕开源一体化HMI。其小尺寸、便携性和低功耗使其符合客户的部分要求。基于这款标准reTerminal,我们为其提供定制服务,包括移除前面板按钮并调整前面板材料至IP65级别,以满足恶劣森林环境的防尘防水要求。此外,reTerminal屏幕的亮度已调整到500Nit,以满足森林环境中的高可视性要求。

通过定制的reTerminal,配合客户自主开发的扩展板,森林巡护员可以在森林中发出拍照指令、调整拍照频率,并收集存储图像信息以供后续分析。

部署图如下:

为什么选择reTerminal?

  • 5英寸HMI,提供足够的视觉区域,让森林巡护员能够更清晰地看到图像细节。
  • 开源、模块化设计且可定制,客户可以根据需求进行开发
  • 便携且低功耗,适合长期户外使用

为什么选择Seeed Raspberry Pi定制服务

  • 数十年开源硬件平台ODM服务经验
  • Raspberry Pi认证设计合作伙伴
  • 深圳供应链基地,快速交付

成果

试点定制reTerminal现在被东南亚的森林巡护员使用,提高了他们的森林监测效率。

此外,通过这一合作,我们的reTerminal在便携式应用中进一步扩展了其物联网可能性,我们基于Raspberry Pi的ODM服务能力得到了进一步增强,以满足未来更多需求。


更多信息