硬件:NVIDIA Jetson Nano开发套件NVIDIA Jetson Orin Nano开发套件

用例提供商: GOPIZZA

应用场景: 食品生产线自动化与高质量食品生产控制

应用行业:快餐服务(QSR)

部署地点:韩国、印度、新加坡

GOPIZZA推出了一套创新的披萨生产系统,可以降低人工成本并确保食品质量的一致性。通过使用NVIDIA Jetson Nano开发套件,整个系统简化了运营管理,根据店铺规模将所需员工数量从四人减少到一人。凭借先进的计算机视觉和边缘AI推理能力,店铺运营管理变得更加简单。

背景

传统食品行业面临一个关键问题:如何创新并保持竞争力?虽然人工一直是处理水果、蔬菜和肉类的主要方式,但不断增长的劳动成本和人为错误引发了行业担忧。此外,疫情使得最小化人员接触和最大化机器自动化变得迫在眉睫。要与麦当劳和达美乐等巨头竞争,将AI技术融入食品链对于实现显著增长至关重要。从发展角度来看,仅优化披萨制作过程无法解决线下店铺的扩展性限制。至关重要的是创新店铺运营,我们可以立志实现在十年内开设10,000家店铺的宏伟目标。

挑战

食品生产行业在管理人工成本方面面临重大障碍。在披萨生产过程中,员工通常需要在烤箱附近监控进度并根据需要调整操作。此外,培训员工掌握配料摆放、披萨切割以及酱料和口味搭配的正确技术耗时且资源密集。不幸的是,尽管做出了这些努力,披萨的最终产品质量往往不够一致,无法保持高质量标准。

披萨制作过程中的配料识别

解决方案

GOPIZZA在其革命性智能厨房中利用云、AI和机器人技术。这一创新的核心是GOPIZZA系统,可分为3个核心系统:

  • GOVIS,一个基于云的解决方案,数字化转换店铺生成的所有数据,支持指导式店铺运营和控制;
  • 由NVIDIA Jetson Nano模块驱动的深度学习AI边缘设备,利用视觉大数据确定产品生产的配料组合;
  • Gobot,一个基于视觉大数据的协作机器人。

其结果是一个智能厨房,任何人从第一天开始就能操作,只需最少的培训。在典型的5-6平方米披萨店中,只需要一套GOPIZZA系统,包括一个自动配料选择台、2个监控披萨烘烤进度的烤箱和一个最终产品检验站。Jetson Nano和Jetson Orin Nano(测试中)组件确保披萨的高质量一致性,100%满足客户期望。

业务影响/成果

AI智能配料台有望革命化披萨制作行业。由GOPIZZA专家团队开发,该系统为现场工作人员提供指导,同时为总部提供监控系统功能,以确保在全球范围内制作最高质量的披萨。为了使该产品能够面向全球市场,他们采取了全面的开发方法。除了优化软件性能外,还精心选择和集成了理想的计算硬件——Jetson处理器,以确保制造过程的效率和经济性。

在继续完善这一突破性产品的过程中,GOPIZZA预计它将使各种规模的披萨餐厅能够简化运营并减少人员需求,一些门店只需要一名员工,而以前的解决方案需要每家店3-4名员工。


关于 GOPIZZA

GOPIZZA是一家全球食品科技公司,通过基于ICT的智能厨房,以经济实惠的单人份披萨革命化披萨行业。客户可以方便地从无人自助终端订购,5分钟内收到披萨。凭借特殊的半烘烤面团和专利自动烤箱,他们能够以最少的员工快速均匀地制作披萨。AI管理和训练配料准确性,而GOPIZZA的IT重点扩展到基于AI视觉的协作机器人后处理。凭借这一创新技术获得认可,他们获得了大量风险投资和前沿企业及准独角兽公司认证。通过TIPS配套投资,他们旨在推进基于AI的智能厨房技术,并成为全球品牌。

Seeed NVIDIA Jetson生态系统

Seeed是NVIDIA合作伙伴网络中边缘AI领域的精英合作伙伴。在Seeed的NVIDIA Jetson生态系统页面上探索更多载板、完整系统设备、定制服务、用例和开发工具。

加入我们,站在AI创新的前沿!利用前沿硬件和技术的力量,革命化机器学习在现实世界中跨行业的部署。成为我们使命的一部分,为开发者和企业提供最佳的ML解决方案。查看我们成功的案例研究目录,发现更多边缘AI可能性!

迈出第一步,发送邮件至[email protected]成为这一激动人心旅程的一部分!

下载我们最新的Jetson目录找到适合您的选项。如果您找不到现成的Jetson硬件解决方案来满足您的需求,请查看我们的定制服务,并将新产品查询提交至[email protected]进行评估。