硬件: 搭载 NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB 的 reComputer J3011
案例提供方: Intuitive AI
应用场景: 废物分类与分析
行业: 智能建筑
Intuitive AI提供了一个全面的废物回收解决方案,帮助人们快速分类废物资源。通过将传统易出错的人工流程自动化,他们在减少废物方面发挥作用,从而有助于创造一个可持续的零废物世界。

背景
废物污染已成为一个严峻的环境挑战,给世界各地的景观和生态系统蒙上阴影。随着快速工业化、城市化和全球人口激增,地球正面临着日益增长的废物潮流。废物污染不仅降低了我们周围环境的美观,还对人类健康、野生动物和自然生态平衡构成严重威胁。有毒化学物质渗入土壤和水体,污染重要资源,而海洋生物则因吞食和被塑料垃圾缠绕而受害。这一普遍问题需要紧急关注和全球协调努力,采用可持续的废物管理实践,促进回收,并减少一次性物品的生产。
挑战
Intuitive AI旨在通过教育人们进行废物分类和回收来创造一个零废物世界。在传统经验中,缺乏废物分类知识导致大规模废物处理困难,并增加环境污染风险。此外,在办公室、厨房、实验室和建设工地等各种场景中监控废物量并提升运营效率,改善回收能力至关重要。
解决方案
为了应对这些挑战,Intuitive AI开发了Oscar系统,使用由传感器驱动的简单视觉技术,让空间变得更加可持续。该系统包含两个主要组件:Oscar Sort和Oscar Pixel,您可以在应用场景中将它们一起部署或单独部署:

Oscar Sort
Oscar Sort专为嵌入公共垃圾箱而设计,无论是在零售店还是小食店,都能实现快速废物分类并遵循特定场所的回收指导原则。这项技术使设施能够实现精确的废物区分,如识别瓶子中的液体内容、识别食品盒内的剩余有机物,以及分离咖啡杯的盖子和杯套。凭借超过400个模型,Oscar Sort显著提升废物检测准确性。
此外,系统可以监控垃圾箱的废物容量状态。当垃圾箱接近满载时,系统可以优化收集时间表并向管理团队发送实时警报。这种主动方法确保及时收集可回收物,最大化运营效率。

Oscar Pixel
Oscar Pixel是Oscar Sort的创新应用扩展,为建筑物的每个角落提供全面的优化解决方案。它无缝集成到办公室、厨房、实验室和建设工地等多样化环境中。通过实施Oscar Pixel,您可以显著改善废物管理实践并增强回收能力。此外,管理平台提供详细的废物分析报告,帮助协调保洁员和设施团队。因此,您可以节省罚款和运输成本,同时高效管理设施中的废物。

通过我们搭载NVIDIA Jetson Orin Nano模块的reComputer J3011提供40 TOPS AI性能来加速视觉任务,整个系统将目标检测和分类等AI能力集成到智能废物系统中,以自动化这种极其依赖人工且不准确的流程,帮助建筑物减少倾倒到填埋场和海洋中的废物量。借助Intuitive AI的技术,我们可以革命性地改变废物处理,为更可持续的未来铺平道路。
关于Intuitive AI

Intuitive AI是一家杰出的公司,致力于提供全面的废物分析解决方案,旨在消除废物流向填埋场、焚烧炉、海洋和发展中国家等有害场所。Oscar平台主要致力于保护用户隐私,确保不出售个人信息。此外,Intuitive AI专注于开发全球最先进的废物预测AI系统。通过这样做,他们努力让个人能够有效分类日常废物,从而促进更绿色、更可持续的环境。
Seeed NVIDIA Jetson生态系统

Seeed是NVIDIA合作伙伴网络中边缘AI的精英合作伙伴。在Seeed的NVIDIA Jetson生态系统页面探索更多载板、完整系统设备、定制服务、用例和开发工具。

与我们一起站在AI创新的前沿!利用前沿硬件和技术的力量,革命性地推动机器学习在各行业现实世界中的部署。成为我们使命的一部分,为开发者和企业提供最佳的ML解决方案。查看我们成功的案例研究目录,发现更多边缘AI可能性!
通过我们的视觉AI资源中心发现无限的计算机视觉应用可能性!
迈出第一步,发送邮件至[email protected],成为这一激动人心的旅程的一部分!
下载我们最新的Jetson目录,找到适合您的选择。如果您找不到现成的Jetson硬件解决方案满足需求,请查看我们的定制服务,并将新产品咨询提交至[email protected]进行评估。