视觉报警监控广泛应用于各种场景,包括家庭、商业和工业环境,如店铺员工安全监控、家庭花园安防监控和仓库库存安全监控。它可以提供实时数据和警报,让用户能够快速响应任何问题。
通过与系统集成商合作,reRouter助力安防行业升级,帮助用户改善安防设备,提供更安全可靠的环境。
Seeed硬件:reRouter、基于Raspberry Pi的ODM服务
应用行业:视觉报警监控
解决方案部署:美国、韩国
背景
我们的合作伙伴是一家专业从事先进视觉报警监控解决方案的领先系统集成商。凭借多年的行业经验,他们一直为各个行业提供可靠高效的安防解决方案。
他们之前的设备基于Raspberry Pi Model 3,然而,为了保持竞争优势并扩展产品线,他们决定使用最新技术——我们基于Raspberry Pi CM4的reRouter来升级设备。
挑战
在使用reRouter之前,我们合作伙伴的客户已经部署了具有4、8和12个摄像头通道的边缘设备。然而,随着客户群的扩大和覆盖区域的扩展,他们需要一个能够容纳更多摄像头的设备。
此外,随着现场摄像头数量的增加,边缘设备需要具有更强的计算能力,因此从Raspberry Pi 3升级到基于Raspberry Pi CM4的reRouter是必要的。
此外,我们合作伙伴的软件一直基于Linux系统,因此他们需要一个能够支持相同操作系统的设备,以便轻松进行软件迁移。
解决方案
我们的reRouter已定制为包含以太网供电(PoE)和3.5mm音频接口功能,使其在视觉报警监控系统中作为桥接器更加灵活。
这个定制的reRouter在以下方面发挥桥接作用,仅举几例:
1. 绑定报警输入和摄像头视频输入
reRouter帮助在激活报警时触发视频事件,提供视觉确认并增强报警系统的有效性
2. 将摄像头与现有报警面板区域配对
3. 转换视频分析报警信号以便中央站响应
实现对潜在安全威胁的快速有效响应。
4. 用于远程对话功能的线路级音频输出
允许操作员与现场人员实时通信
部署图如下:
为什么选择reRouter?
- 基于Raspberry Pi CM4,Linux兼容
- 双千兆以太网端口,满足多连接需求
- 支持壁挂式安装和优秀的散热设计,适合在各种位置和场景中部署
- 开放定制
为什么选择Seeed Raspberry Pi定制服务
- 数十年开源硬件平台ODM服务经验
- Raspberry Pi认证设计合作伙伴
- 深圳供应链基地,快速交付
成果
数百台reRouter已交付给合作伙伴,用于进一步部署到最终用户的家庭、商业、工业、教育安防场景。最终客户和合作伙伴都高度评价我们的专业能力和合作。
更多信息
- 了解更多关于reRouter的信息
- 与我们讨论您的基于Raspberry Pi的定制需求
- 查看和下载Seeed Studio Raspberry Pi系列目录