到目前为止
12
开发板
拇指大小
21×17.8
毫米
深受信赖
500,000+
开发人员
RA4M1、RP2350、ESP32、RP2040、nRF52840、SAMD21 等,让您在 MCU 上充分利用嵌入式机器学习应用
尺寸为 21x17.8mm,采用单面表面贴装设计,可与空间受限的设计和分接式设计融为一体
兼容Seeed的无代码模型训练和部署平台SenseCraft AI,使tinyML具有可扩展性
原生兼容Arduino,支持PlatformIO、MicroPython和CircuitPython
Arduino初学者的经典选择,配有课程
超低功耗,完美适用于BLE应用
低功耗BLE,板载麦克风和6轴IMU
Raspberry Pi生态系统,强大的MicroPython支持
经济实惠,板载Wi-Fi和BLE
高性能开发板,配备Wi-Fi和BLE
适用于计算机视觉的微型摄像头
2.4GHz Wi-Fi 6、BLE 5.0、Zigbee和Thread,支持Matter
基于Raspberry Pi RP2350,支持MicroPython
Renesas 32位ARM Cortex-M4 MCU,兼容Arduino IDE
超低功耗,适用于电池供电的Matter项目
超低功耗板,配备麦克风和6轴IMU
Seeed Studio XIAO板也有预焊接、3件装和Plus等各种版本。
👆详细的对比表,帮助您找到适合您应用的正确XIAO。👆
XIAO ESP32C3
XIAO nRF52840
XIAO ESP32S3 传感器
XIAO ESP32C3
XIAO SAMD21
XIAO ESP32C3
XIAO ESP32S3 传感器
XIAO ESP32S3
XIAO ESP32C3
XIAO RP2040
探索更多信息 Hackster& Youtube & Hackaday & Instructables
与我们分享您基于 XIAO 的项目。我们将挑选优秀项目,通过社交渠道和新闻通讯与整个社区分享。 点击此处了解更多详情。
初次接触Seeed Studio XIAO?别担心。在这里您可以找到资源集合、书籍、课程、wiki,帮助所有Arduino初学者轻松入门XIAO。
由Prof. Marcelo Rovai和Lei Feng编写,这本书是为初学者掌握Arduino和tinyML而设计的。
由Prof. Marcelo Rovai和Lei Feng编写,这本书是为初学者掌握Arduino和tinyML而设计的。
完整的操作指南wiki集合,您可以按照指南开始使用XIAO。我们将持续更新wiki。请定期查看。
需要支持?想要展示您的XIAO项目?加入我们的Discord频道,您可以与社区交流想法。
通过Seeed Fusion Co-Create Services的原型设计、生产和推广服务,从零开始设计和扩展您的定制XIAO项目。为您基于XIAO的PCBA设计制造获得免费原型赞助。我们还将在Seeed网店上列出杰出设计进行销售,设计师将为每件售出的产品获得许可费。
了解社区如何通过我们的Fusion Co-Create扩展他们基于XIAO的项目。
专为所有XIAO用户打造的月度新闻通讯,主题包括:
🤖️社区酷炫项目
📖固件、wiki和新产品剧透的产品更新
📣新闻:活动、竞赛等
📮 还有其他问题吗?欢迎联系 [email protected]