本文精心挑选了5个精彩纷呈的XIAO项目。无论您是刚接触XIAO的新手,还是经验丰富的爱好者,都能在这里找到令人心动的内容。如果您是XIAO新手,请务必滚动到文章末尾,获取启动项目的宝贵资源。如果您是资深的XIAO创作者,这是您发现新灵感来源的绝佳机会!
目录
什么是XIAO?
可在您的设计中充当功能模块的极紧凑开发板
XIAO是一系列可直接用于生产的开发板,具有紧凑设计、拇指大小的外形、强大的处理器和丰富的外设。这种紧凑设计使其非常适合小型灵活的可穿戴设备、物联网(IoT)/TinyML人工智能应用、微型键盘等项目。
作为一款完整的微控制器,所有SMD元件都放置在板的同一侧,XIAO也是一个功能模块,可以作为大型计算系统的构建块,通过提供预集成和测试的平台来简化和构建复杂电子系统的过程。
话不多说,让我们深入了解这些令人惊叹的项目!
5个您必须尝试的精彩XIAO项目
1. 透明OLED测试板
这里有一个有趣的入门项目:一款由XIAO驱动的透明OLED屏幕简易板。这个令人兴奋的项目打造了一款轻薄设备,能够展示高质量的图像和文字,同时具有出色的对比度和亮度。
创建这个项目非常简单——只需一块定制PCB,将XIAO SAMD21连接到屏幕的转换板。此外,您还需要一个3D打印的屏幕支架来组装所有部件。
Arnov详细解释了如何定制代码以适应您个人偏好的显示效果。阅读文章以了解更多信息。
2. XIAO室内温湿度计
想要为您的房间增添一些特色?看看这款超酷的室内温湿度计!由XIAO SAMD21驱动,该设备在OLED屏幕上显示实时读数,并使用AHT10收集温度和湿度数据。
凭借其低功耗和快速响应时间,该设备适用于环境监测、气象站、暖通空调系统和工业自动化等多种应用场景。
这是另一个易于制作的项目,请深入教程,制作您自己的室内温湿度计吧!
3. 锥形灯
准备好为您的空间增添一抹色彩了吗?看看这款惊艳的锥形RGB灯!
这款灯从零开始制作,使用定制的3D打印部件和基本电子元件,包括一个WS2812 RGB LED和XIAO SAMD21。在这个项目中,XIAO SAMD21构成了电源板,连接所有32个LED。 XIAO SAMD21可以运行高达48 MHz,并支持多种开发平台。
作为Seeed Studio Fusion的忠实客户,Arnov对我们的PCB/PCBA服务总是赞不绝口,因为我们始终及时提供高质量的电路板。
4. 超小型以太网
Alan来自WiznetTeam,他参与过多个以太网项目,一直希望创建一款适用于需要网络的物联网设备的以太网板,同时最小化尺寸并最大化效率。受到像XIAO RP2040(XIAO系列中最小的模块)这样的紧凑设计启发,他成功将这个想法变为现实。
如果您和Alan一样对以太网项目充满热情,绝对不要错过探索他的更多精彩创作!
5. 又一个翻页时钟
想要迎接一个有趣的挑战?看看这个酷炫的翻页时钟项目!
厌倦了昂贵的翻页时钟,Tõnis 决定通过重新利用旧机械部件并赋予它们新的现代风格来打造自己的时钟。这个项目旨在重现传统翻页时钟的经典魅力。它巧妙地结合了日常材料和电子元件,创造出复古风格与现代功能的完美融合。
XiaoESP32C3 和PCBA服务在实现这个项目中发挥了关键作用。Xiao ESP32C3作为时钟的大脑,确保精确的时间和翻页动作。此外,我们的PCBA服务无缝整合了Tõnis的PCB布局变更,全部无需额外费用,让他对我们的服务非常满意。
查看完整文章以获取所有令人兴奋的细节!
全面的PCB/PCBA服务
上述项目得益于Seeed Studio Fusion的PCB/PCBA服务支持。您只需将所需的XIAO模块放入BOM文件,然后在Seeed Studio Fusion下PCBA订单即可。
好消息!我们为优秀的XIAO设计提供2片免费PCBA赞助。如果您认为您的项目具有潜力和吸引力,欢迎通过[email protected]联系我们。
让我们来处理制造和组装,您只需专注于在XIAO上释放创意想法!
值得信赖的定制服务
如果您对定制XIAO很感兴趣,但不想自己创建原理图和布局,随时可以通过[email protected]联系我们。我们很乐意与您合作。关于其他产品(如reComputer和reTerminal DM)的定制咨询,请了解我们的ODM服务。
通过共创计划扩大您的创作规模
填写这份表单,即可加入我们的共创计划。您的产品可以在Seeed Studio Bazaar上展示、销售和发货,通过我们的全球销售渠道和社交媒体影响力触达广泛受众。