硬件: reComputer J1020v2 搭载 NVIDIA Jetson Nano 模块
应用案例提供方: Spectur
应用: 安防管理
行业: 智慧城市
部署地点: 澳大利亚、新西兰
背景
鉴于澳大利亚自2023年初以来暴力犯罪急剧上升,地方政府迫切需要主动应对这一问题。随着澳大利亚摆脱COVID-19疫情影响,犯罪活动重新抬头,这不仅给地方政府带来财政负担,也让社区居民感到不安。据澳大利亚统计局数据显示,2021-2022年间有2%的澳大利亚家庭遭遇入室盗窃,相当于194,100个家庭受害。

挑战
传统监控系统在威慑犯罪方面存在局限性,主要只能在事件发生时进行记录。然而,通过采用具备主动威慑功能的自主监控系统等技术,我们可以主动威慑潜在犯罪分子并对威胁做出有效响应,从而预防犯罪活动。这种转变尤为重要,因为一些地区的非法入侵和财产损坏案件正在增加,采用创新监控技术已成为扭转这一趋势、保护社区安全的迫切需要。
整个社区需要的是识别潜在威胁、与应急响应系统协调快速反应、积极的社区参与、降低公共安全风险,以及利用数据分析进行预测性安全提升。这种综合方法确保我们的解决方案不仅解决安防问题,还为其服务的社区整体福祉做出贡献。
解决方案
Spectur 推出了由 NVIDIA Jetson Nano 驱动的HD6太阳能场地安全系统,该系统集成到定制接口板中,提供输入输出功能以及Modbus通信和看门狗功能。 整个AI视觉系统包括IP摄像头、LED照明灯、扬声器和4G调制解调器,在无线环境中提供24小时全天候监控服务。

HD6摄像头保持持续监控,在45到110度视野范围内连续运行或通过被动红外检测激活。每个站点能够覆盖120-150米距离,实现良好的检测性能。借助云端AI(人工智能)功能,系统能精确区分人员和车辆移动,有效过滤掉超过95%由动物、云朵或其他物体触发的虚假警报。部署后,这些摄像头在检测到指定监控区域内的人员或车辆时立即生成警报,在现场启动声光警报,同时向Spectur用户发送事件通知,确保对潜在安全事件的快速高效响应。
商业影响与成果
视频分析对地方政府至关重要,确保社区安全并保护公共空间和基础设施免受损害。Spectur系统为有效的公共空间监控和犯罪威慑提供技术支持。据澳大利亚犯罪学研究所(AIC)数据,澳大利亚2020-21年的犯罪成本在248亿至601亿澳元之间,这凸显了犯罪预防在提升社区福祉和节约资源方面的重要性,这些节约的资源可重新投入重要的社区项目和基础设施建设。

除了盗窃和财产损坏,地方政府还面临非法倾倒垃圾的挑战,清理和处置费用每年往往达到数百万澳元。自主监控系统提供了一个高效解决方案,简化场地监控以节省时间和资源,最终提升地方政府的运营效率。
Spectur

Spectur 提供安防、安全、环境监测和视觉AI解决方案,致力于让社区更安全、更智能、更可持续。 Spectur 开发、制造和销售太阳能供电的远程连接硬件,同时编写固件、软件、云端和网络应用程序,确保向客户可靠安全地交付解决方案。 内部客服团队为Spectur客户和经销商提供仓储、安装、维修和维护服务。 公司还提供精选的第三方硬件和软件,以补充内部技术能力。
Seeed NVIDIA Jetson生态系统

Seeed是 NVIDIA合作伙伴网络中边缘AI领域的精英合作伙伴。在 Seeed的 NVIDIA Jetson生态系统 页面探索更多载板、完整系统设备、定制服务、应用案例和开发工具。

加入我们,站在AI创新的前沿!利用先进硬件和技术的力量,革新机器学习在各行业的实际部署。成为我们使命的一部分,为开发者和企业提供最佳的机器学习解决方案。查看我们的成功 案例研究目录 ,发现更多边缘AI可能性!
迈出第一步,发送邮件至 [email protected] ,成为这个激动人心旅程的一部分!
下载我们最新的 Jetson产品目录 ,找到最适合您的选择。如果您找不到现成的Jetson硬件解决方案,请查看我们的 定制服务,并向我们发送新产品咨询至 [email protected] 进行评估。