定州是华北平原一座以农业发展为主的小城市,农业生产总值超过全市总产值的50%。近年来,定州北邵村政府和农民共同组建了北邵集体股份合作社,投资种植经济效益更高的作物。

他们选择在北邵村1258亩(83.87公顷)的集体农场种植小黑麦,小黑麦是小麦(Triticum)和黑麦(Secale)的杂交品种。农场管理需要大量时间和人力,他们希望借助技术手段,在试点小黑麦农场提高效率、实现可追溯性并优化资源配置。

Seeed与北邵合作社及北京农业系统集成商合作,在小黑麦农场部署智慧农业解决方案。该解决方案包括:自动灌溉系统、视频图像监控系统、远程控制平台,以及环境数据监测系统,可收集影响小黑麦生长的12种环境参数。

- 土壤pH值
- 土壤电导率
- 土壤湿度
- 土壤温度
- 风速
- 风向
- 光照强度
- 降雨量
- 光合有效辐射
- 大气压力
- 空气温度
- 空气湿度

本项目采用以下LoRaWAN网关和物联网传感器:
- SenseCAP无线网关 LoRaWAN
- SenseCAP无线土壤pH传感器 LoRaWAN
- SenseCAP无线土壤温度和VWC及EC传感器 LoRaWAN
- SenseCAP无线风速传感器 LoRaWAN
- SenseCAP无线风向传感器 LoRaWAN
- SenseCAP无线光照强度传感器 LoRaWAN
- SenseCAP无线雨量计 LoRaWAN
- SenseCAP无线PAR传感器 LoRaWAN
- SenseCAP无线大气压力传感器 LoRaWAN
- SenseCAP无线空气温湿度传感器 LoRaWAN

2022年,我们发布了全新系列的SenseCAP传感器,具有以下特点:
- 更简单的设置过程:通过手机1分钟配置
- 更长的电池寿命:支持长达10年的电池寿命
- 更低的维护成本:OTA(远程固件升级)部署测试和固件升级

将收集的数据整合到控制系统后,农民可以根据作物需求更精确地管理农场,用更少的人力投入获得更高的产量。
- 土壤湿度低于预设水平时,水泵将被触发自动灌溉。农民也可以在网络平台上简单点击按钮来开启或关闭开关。安装智能灌溉系统以节省人力成本和水资源。
- 结合农业传感器收集的数据和高清摄像头拍摄的图像视频,农民可以更好地了解农场情况,以便采取病虫害防治措施或预测收获时间等。

物联网应用系统完全搭建并投入使用后,农民给我们反馈:”这个解决方案真的很有帮助。它有助于减少人力并提高效率。现在我们不需要去水泵位置手动开启或关闭它们。太方便了!”
同时,北邵合作社一直在使用抖音(TikTok)、微信和今日头条等社交媒体平台推广其当地农产品:由小黑麦制成的谷物、面粉和面条。数据和图像/视频帮助客户了解小黑麦的生长环境。这最终将增强客户信任并有助于推广北邵小黑麦品牌。
该项目还有助于实现以下可持续发展目标。

合作伙伴:
- 北邵合作社
2020年4月更新:SenseCAP LoRaWAN系列产品在小黑麦农场部署1年后,尽管经历了夏冬两季的剧烈温差,产品仍运行良好。在过去一年中,定州最高温度达到39℃(102.2℉),最低温度为-15℃(5℉)。昼夜温差也很大。





关于小黑麦
小黑麦(在中国被称为黑小麦)是小麦和黑麦的杂交品种。它含有丰富的营养成分,矿物质、赖氨酸、氨基酸和蛋白质含量均高于普通小麦。在中国,小黑麦的批发价格为8元/公斤,而普通小麦为2.4元/公斤,每亩(0.067公顷)产量分别为400公斤和500公斤。这意味着农民种植小黑麦每亩可多收入2000元。
*亩是中国土地测量单位,约等于0.067公顷或666.67平方米。
什么是SenseCAP?
SenseCAP是一系列工业物联网产品。其LoRaWAN版本基于LoRaWAN协议,可在全球多个ISM频段部署。SenseCAP采用IP66外壳封装,适用于智慧农业、智慧城市等需要低功耗、长距离、长期数据采集的户外远程感知场景和其他物联网应用。
关于SenseCAP S210x
S210X系列具有IP66防护等级、-40至+85°C工作温度和内置19Ah大容量电池,结合设备的低功耗特性,可在恶劣户外环境中运行长达10年,通信距离可达10公里。内置蓝牙便于设置,大大降低大规模部署成本。用户可以专注于应用开发,轻松设置,几步即可开始获取数据。只需安装设备,使用二维码绑定并配置网络,然后可在SenseCAP门户查看数据,该门户支持HTTP和MQTT等主流物联网协议。
以下是SenseCAP S210x系列开箱和在您所在地区部署方法的最新视频
2022年6月更新:SenseCAP S210x传感器目前可供购买。如果您有任何问题,请在此留言、发送邮件([email protected])或在Discord上参与讨论。
其他用户案例
- 智慧农业甜瓜示范园在中国南方广西北海由SenseCAP赋能
- SenseCAP在中国南方广东河源通过收集环境数据为客家村落旅游赋能
- SenseCAP在中国北方山东智能温室种植热带水果监测环境数据
- 蒙顶山智慧茶园通过SenseCAP监测关键环境数据,提升效率和客户信任
- SenseCAP部署在瑞典斯德哥尔摩环境监测项目