概述

一家能源管理解决方案提供商将Seeed的Raspberry Pi驱动HMI设备reTerminal和reTerminal DM作为安全控制器成功集成到其能源管理系统中。reTerminal系列产品能够实时监测系统状态,在发生停电等紧急事件时立即发出警报并启动应急响应机制,保障清洁能源系统的稳定运行。这些安全控制器在建筑物系统监控和控制方面发挥着关键作用,为能源资源的高效管理和全球可持续发展目标提供有力支持。
关键信息
Seeed解决方案:Raspberry Pi驱动的HMI reTerminal和reTerminal DM
行业:能源管理 / 智慧建筑
挑战
系统必须配备显示屏来实时展示系统状态和事件报告。采用基于Raspberry Pi的开源平台能够大幅降低客户的软件开发和系统迁移成本,同时为未来适配不同规模和类型的可再生能源系统预留了灵活性。由于系统需要与云平台连接以传输安全数据和事件报告,设备的通信可靠性以及与云平台的有效集成成为关键要素,特别是在网络连接、数据传输和云端数据存储方面。
解决方案
Raspberry Pi驱动的reTerminal在清洁能源管理系统中担任安全控制器的重要角色。这些设备作为关键的冗余安全系统,确保系统运行符合相关安全标准、监管要求和内部规范。对于需要更大屏幕或更高工业防护等级的应用场景,reTerminal DM提供了更为全面的解决方案,两者在功能上互相补充,仅在封装形式上有所区别。
reTerminal为能源系统提供全方位的实时监控、精准控制和快速反馈能力。设备持续收集系统各组件的运行数据,并运用先进的数据分析算法进行实时处理。当监测到任何参数超出安全阈值或出现安全事件时,系统会立即启动相应的应急响应机制。
reTerminal还能将关键信息实时上传至云端平台,即使在停电等紧急情况下也能通过内置LTE模块保持数据传输。这一功能使得远程监控、数据分析和相关利益方的快速响应成为可能。
reTerminal能够自动执行安全协议,激活各类保护机制,并在必要时启动紧急关闭程序,有效防止设备故障升级并降低潜在安全风险。
综合而言,reTerminal通过其出色的实时监控、精准控制和全面报告功能,大幅提升了能源系统的安全性和合规性水平,不仅保障了系统遵循相关安全标准,还为远程运维管理提供了强有力的技术支撑。

Raspberry Pi CM4驱动的一体化HMI
Raspberry Pi一体化主板:由RPi CM4 32GB驱动,集成IPS多点触控屏、双频Wi-Fi和蓝牙,预装兼容的Linux系统
模块化设计:配备工业高速扩展接口和40针Raspberry Pi兼容引脚
丰富接口和组件:配备USB Type-A端口、千兆以太网、micro-HDMI、micro-SD卡槽、MIPI摄像头接口、光传感器、加速度计、蜂鸣器、RTC和可编程按钮

Seeed Studio的Raspberry Pi生态系统

Seeed Studio自2013年以来一直为Raspberry Pi用户社区服务,并率先加入授权经销商和设计合作伙伴。自2021年第一版reTerminal以来,我们拥有包括reRouter、边缘控制器系列和今年的reTerminal DM在内的一系列产品,服务于创客、制造商、爱好者、学生、工程师、企业以及行业,满足每个需要Raspberry Pi的场景。

更多资源
- 在Seeed Raspberry Pi页面探索更多产品、完整系统设备、定制服务和应用案例。
- 下载我们的最新Raspberry Pi成功案例手册,了解Seeed和Seeed的Raspberry Pi驱动产品和解决方案如何帮助应对现实世界的挑战。与我们的团队分享您的想法和故事,联系邮箱:[email protected]。
- 深入了解我们的Raspberry Pi wiki页面开始您的项目。
- 下载我们的最新产品目录找到适合您需求的产品。
- 想要讨论更多定制可能性,请查看我们的定制服务,并将您的咨询提交至[email protected]进行深入讨论和评估。