重磅消息!!!全新免费功能测试正式上线!

 

为提供卓越品质并提升客户体验,Seeed Fusion两年前推出免费功能测试计划,广受好评。今天,我们激动地宣布服务全面升级:即日起,所有PCBA订单均可享受无限次免费功能测试!您下的每一份PCBA订单都能享受这项升级服务。

 

 

PCBA制造是一个多步骤的复杂工艺流程。因此,功能测试成为确保组装PCB最佳性能的关键质控手段。在Seeed Fusion,我们深知测试的重要性。正因如此,我们激动地宣布,正式为所有PCBA订单推出免费功能测试服务。

为什么测试如此重要?

没有什么比收到一个无法正常工作的产品更令人失望了,PCBA组件也不例外。这种情况在经济和时间上都代价高昂,而且可能难以修复,特别是没有必要的返修设备时。对于小批量生产,使用更昂贵的测试方法(如AOI或X射线检测(AXI))可能并不可行。这时,功能测试就能派上用场。

什么是PCBA功能测试?

 

作为整个生产过程中的最终质保环节,功能测试通过模拟实际运行环境,验证电路板是否按预期工作。这可以是简单的电源开关测试、LED测试,或运行全面的软件程序。

Seeed现在为所有PCBA订单提供免费功能测试,以确保您的PCBA产品质量,避免代价高昂的延误。

 

在制造业中,问题发现得越早,修复成本就越低,也越容易。通过让Seeed工程师在电路板发货前进行测试,任何有缺陷的电路板都可以在现场返修,确保所有出厂电路板都能正常工作。我们的技术人员还可以进行点对点电压测试,创建定制测试夹具,并在内部处理固件烧录。

如何获得免费PCBA功能测试?

 

通过测试单个样品,您可以发现仅通过目视检查可能忽略的错误,并验证整个交钥匙流程。成为这项服务的早期采用者,享受简单快捷的体验。

首先,像往常一样,将您的Gerber文件和BOM文件上传到我们的Seeed Fusion PCB/PCBA订单页面,选择电路板的参数和其他功能。系统将像往常一样生成PCBA报价。

完成上述步骤后,导航到下方的功能测试部分,选择[100%功能测试]。然后,上传测试计划,指导我们如何测试电路板功能是否符合预期。您也可以稍后在电路板完成之前上传测试计划。

注意事项:单个样品的功能测试通常会使交货时间延长约两个工作日。高精度测试、高压测试或任何对技术人员健康构成风险的测试将不被接受。客户需要支付测试所需的任何专业工具或材料费用。

有关我们测试流程和能力的更多信息,请参考PCBA功能测试常见问题

借助Seeed Fusion功能测试,实现更高的良率、更大的效率和更经济的交钥匙PCBA组装。立即获取报价 ,成为首批享受免费Seeed PCBA功能测试的客户之一。

除了每份PCBA订单的免费功能测试外,Seeed还提供免费的DFM和DFA审核,以最大化良率并最小化组装复杂性。

 

Seeed从事电子设计和生产行业已有12年多。凭借丰富的制造经验和ISO9001质量管理标准,Seeed深知在生产周期中尽早消除错误的重要性。

这就是为什么除了免费的PCB可制造性设计(DFM)审核外,我们还为每份PCBA订单提供免费的PCBA可装配性设计(DFA)审核。现在,我们很高兴在交钥匙PCBA组装套餐中增加免费功能测试。我们真诚希望您能体验到这些好处!

如果您对我们的产品非常感兴趣,但由于某些原因不想自己绘制原理图和布局,欢迎体验我们的ODM服务更多信息,请联系[email protected]获取帮助。