解决方案:精准畜牧业
目标行业:畜牧业
解决方案合作伙伴:
在畜牧业中,维持适宜的生长环境对牲畜健康至关重要。维持规律的饲喂时间、防止过量饮水,以及持续监测环境条件(温度、湿度、光照强度、空气质量)是保障动物健康的基本前提。然而,仅靠人力无法准确记录这些多变的环境因素。因此,”精准农业”概念进入畜牧业领域,这是一个朝向通过智能传感器实现行业”定性和定量”自动化改进的新兴模式转变。显然,应用于畜牧业的精准农业因其成本效益、资源效率和低能耗特点正日益受到重视(Kumar et al, 2021)。
挑战是什么?
如何为当地农民开发一套经济实惠、易于部署且可扩展的解决方案,以无线、安全地监测多个畜牧场的环境条件(图1)?

图1. 畜牧业IoT解决方案
ⓒ Machinechat
解决方案是什么?
系统集成商采用Seeed的IIoT设备——SenseCAP LoRaWAN传感器和网关——测量并传输温度、湿度、光照强度和空气质量数据,通过Machinechat软件平台(JEDI One)和ChirpStack本地服务器处理,显示集成数据并监测畜牧场的环境变化(图2)。

图2. Seeed和Machinechat的IIoT解决方案架构图
ⓒ Machinechat
成立于2018年的Machinechat致力于成为IoT数据管理解决方案的领先供应商,显著加速并降低IoT项目的开发和部署成本。通过利用软件定义网络原理,Machinechat的易用性和经济实惠解决方案使IoT解决方案架构师、开发人员和网络OEM厂商能够快速添加数据收集、处理流数据、监控数据管理,并将这些洞察融入其产品和解决方案中。
产品特点是什么?
SenseCAP LoRaWAN是Seeed的IIoT硬件产品系列。基于LoRaWAN协议A类,IoT设备支持多个ISM频段——EU868、US915、AU915、AS923,可在全球范围内部署。SenseCAP采用IP66防护外壳,适用于智能环境监测、智能农业、智慧城市等需要低功耗、长距离、长期数据收集的户外远程传感场景。通过提供精确参数,传感器帮助用户对产品生长和质量做出准确估计和预测。SenseCAP LoRaWAN设备可在-40℃至+70℃(SenseCAP传感器可达85℃)的温度范围内工作。凭借高可靠性、稳定性、长电池寿命、快速安装部署,SenseCAP LoRaWAN产品在全球各行业中得到广泛应用。
使用JEDI One的数据收集器,系统集成商可在数小时内实现数据收集、可视化和监控。此外,JEDI One的拖拽式规则和通知功能支持简便配置。例如,可根据不同类型牲畜的生命周期需求,启用和禁用实时及定时警报。此外,JEDI One的本地化可定制存储功能可根据需要安全分割和导出集成数据至本地和云端应用程序(图3)。

图3. 畜牧场中的JEDI One软件平台
ⓒ Machinechat
有什么好处?
Seeed Studio、Machinechat、Chirpstack和Digi-Key之间的合作将使当地农民能够:
- 通过即用型硬件和软件降低开发和实施成本,可在数天内完成现场部署
- 全天候监测温度、湿度、光照和空气质量
- 获得实时警报和通知,监控并适当响应环境变化
- 利用收集的时序数据优化动物和牲畜的健康、生长和投资回报率
- 获得标准化、稳定可靠的工业技术,适用于广泛的室内外精准农业应用
- 降低重复的云处理成本
- 提升数据隐私和安全性
- 通过JEDI One的集成化易配置仪表板,获得适应牲畜各生命周期阶段不同需求的更新,无需昂贵的持续软件定制
总的来说,无论您是当地农民、创新者、创客、开发人员还是系统集成商,都能通过利用Seeed和Machinechat的现成硬件和软件工具,安全、快速、经济地实现您的理想项目。欢迎通过邮件[email protected]与我们联系,咨询您的下一代IoT创新。🙂