入侵检测对于大型企业组织至关重要,汽车行业也不例外。意大利安防软件解决方案提供商Prassel已在一家大型汽车经销商的20个仓库和物流设施中成功部署了入侵检测系统。
Seeed硬件: reComputer J2021,搭载NVIDIA Jetson Xavier NX。
用例提供商: Prassel
应用场景: 防损和安全管理
行业: 仓储物流
部署项目: 意大利

背景
随着AI和计算机视觉技术的快速发展,拥有大型仓库和物流设施的企业(如汽车经销商)正在寻求可靠的视频分析解决方案来实现7×24小时安防。入侵检测在这一领域至关重要。Seeed Studio的reComputer与Prassel的专业技术相结合,推出了MagicBox——一个AI驱动的视频分析系统。该系统利用搭载Jetson Xavier NX的reComputer J2021实现快速、准确、高效的AI算法执行,提供高级入侵检测能力。
挑战
在多个地理位置分散的站点部署入侵检测系统对大型企业来说是一项挑战。部署过程中面临三个关键问题:
- 尽量避免额外安装,减少对现有安防网络的改动;
- 充分利用现有摄像头系统在各站点外围和内部区域进行入侵检测;
- 确保系统仅分析由人员引起的入侵事件,有效排除野生动物(特别是夜间)导致的误报。

解决方案
MagicBox提供了一套复杂算法的访问,包括:
- 物体检测:在实时或录制的视频流中自动识别、检测和跟踪感兴趣的物体。
- 越线检测:绘制虚拟边界线,检测物体或个人跨越这些线的情况,适用于监控出入口。
- 隐私遮罩:遮蔽视频画面中的面部或其他敏感元素,以满足隐私法规要求。
- 烟雾和火灾检测:快速识别室内外环境中的烟雾和火焰,并评估附近人员的存在情况,用于安全和证据目的。
通过集成IP摄像头和热成像摄像头(还支持定时分析和远程管理I/O模块,如警报器和灯光信号),提供持续的画面分析和事件自动通知,包括快照。系统还可通过Modbus协议输出转发到连接的设备,如警报器、入侵控制单元和报警系统。
通过快速识别特定条件并具备为自动分析激活和对策创建规则的能力,MagicBox改善了实时威胁事件管理。系统减少了误报,加快了紧急响应,并提供了有价值的业务洞察。
用户界面
MagicBox系统由Prassel的专有软件界面驱动,用于配置分析和审查检测到的事件。软件界面设计简洁且用户友好,使用户能够快速设置和管理安防系统。


MagicBox:基于人工智能的视频分析
即插即用的人工智能,对实时和录制视频流执行高级视频分析——完全集成到ViMS套件中或作为独立解决方案提供。
为什么选择reComputer
Seeed reComputer J2021搭载NVIDIA Jetson Xavier NX模块,是MagicBox中使用的硬件解决方案。其高AI性能和丰富的I/O选项支持快速准确的视频分析。reComputer在不同行业的通用性使其成为希望改善视频分析能力的企业的便利解决方案。
J2021是一个手掌大小的边缘AI盒子,内置Jetson Xavier NX 8GB模块,提供高达21 TOPs的AI性能,丰富的I/O接口包括USB 3.1端口(4个)、M.2 key E用于WIFI、M.2 Key M用于SSD、RTC、CAN、Raspberry Pi GPIO 40针等,铝制外壳、散热风扇、预装JetPack系统,作为NVIDIA Jetson Xavier NX开发套件的替代方案,为您的下一个AI应用开发和部署做好准备
结果
MagicBox使入侵企图减少了90%,并提供及时警报以防止篡改和入侵企图。该解决方案还通过快速检测上下文证据简化了调查。20个站点入侵事件的统一管理使识别视频分析的关键区域变得更加容易。
“取得的结果非常出色!项目的调试时间极快,总体成本得到有效控制。这是一个绝佳的选择,将为安防系统带来额外优势!”
– Prassel反馈
关于Prassel
Prassel是一家拥有数十年安防软件解决方案开发经验的意大利公司。他们设计软件解决方案,传授专业知识,支持合作伙伴和客户,确保成本控制和安防投资增值。他们自2007年以来一直在市场上提供PSIM平台ViMS Technology,并在2020年发布了MagicBox——一个创新的即插即用解决方案,允许在任何视频摄像头的视频流上使用人工智能进行高级视频分析。

Prassel还提供VMS和PSIM解决方案,用于安防的集中管理,在视频分析、门禁控制、车牌识别和报警管理系统之间实现强大的运营协同效应。可作为套件或独立解决方案使用。
Seeed NVIDIA Jetson生态系统

Seeed是NVIDIA合作伙伴网络中边缘AI的精英合作伙伴。在Seeed的NVIDIA Jetson生态系统页面上探索更多载板、完整系统设备、定制服务、用例和开发者工具。

与我们一起加入AI创新的前沿!利用尖端硬件和技术的力量,革命性地推进机器学习在各行业现实世界中的部署。成为我们使命的一部分,为开发者和企业提供最佳的ML解决方案。查看我们成功的案例研究目录,发现更多边缘AI可能性!
通过我们的视觉AI资源中心发现无限的计算机视觉应用可能性!
迈出第一步,发送邮件至[email protected],成为这激动人心旅程的一部分!
下载我们最新的Jetson目录,找到适合您的选择。如果您找不到现成的Jetson硬件解决方案,请查看我们的定制服务,并向[email protected]提交新产品咨询以供评估。